This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59691:Msp430Fr59691 时钟配置问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1545724/msp430fr59691-msp430fr59691-clock-configuration-issue

器件型号:MSP430FR59691


工具/软件:

您好、TI 人

在调试期间、客户发现代码卡在所示位置(在 CS_TurnOnLFXT (CS_LFXT_DRIVE_3) 中)。请帮助检查您的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是晶体频率、请让客户检查一下。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表 (SLAS704G) 表 6-60、您可以使用 PJSEL=01 在 PJ.4/.5 上获得 LFXT。

    尝试使用 GPIO_PRIMARY_MODULE_FUNCTION(而不是_SECONDARY_)。