This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:使用 eZ-FET 和 HID 桥程序对 MSP430F5528 进行编程、适用于与 EVM430-FR6047 类似的设计、以测试和配置 MSP430FR6047

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, EVM430-FR6047, MSP430FR6047, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1541516/msp430f5528-programming-the-msp430f5528-with-ez-fet-and-hid-bridge-programs-for-a-similar-design-to-evm430-fr6047-to-test-and-configure-the-msp430fr6047

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047MSP430FR6047MSP-FET

工具/软件:

您好!   

我需要帮助查找两个构建的程序文件:  

  •  eZ-FET 和  HID 桥  上的程序  MSP430F5528

  • 我有一个类似于的构建 EVM430-FR6047 、用于对进行编程、测试和配置 MSP430FR6047

这些适用于基于 EVM430-FR6047 但经过定制的设计。 我正在查找刷写和配置 MSP430FR6047 所需的固件或工程文件、同时将 MSP430F5528 用作 EVM430-FR6047 编程接口的一部分

如果能帮助您查找所需的程序文件或相关资源、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以参考此帖子。  

     EVM430-FR6043:HID 桥固件刷写 

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在尝试对器件进行编程时、仍然遇到问题。 我对 eZ-FET 器件进行编程仍然困难、无法验证  MSP430FR6047 器件的映像。  

    这是我尝试对进行编程时看到的错误 MSP430F5528 借助 eZ-FET、我可以与器件通信、擦除存储器并重置设计、但不允许我对其进行编程、并且我使用了几个不同的映像来尝试对器件进行编程。

    看起来设备的主要信息正在成功读取 、我正在使用从您提供的另一个线程的链接下载的映像。

    验证  MSP430FR6047 器件的映像时出现以下错误:对器件进行编程成功后、我能够重置器件、但在尝试验证映像时失败

    看起来设备的主要信息正在成功读取 、我正在使用从您的网站下载的映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 F5528 编程问题、请尝试使用其他映像对 MCU 进行编程。 检查是否存在任何硬件连接问题或与映像相关的问题。  

    对于 FR6047 验证、您是使用官方 eZ-FET 还是定制的 eZ-FET?  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了不同的图像、结果正常、您提供的链接中的 HID 桥图像正常工作。

    但我设计的接口是为了与  EVM430-FR6047 匹配、因此我们只需对 eZ-FET 和 HID 桥进行编程并使其正常工作。 然后 使用 2 在 FR6047 芯片本身上进行开发  MSP430F5528 用作支持芯片。  

    为了对 FR6047 进行编程 、我正在使用 MSP-FET 工具: www.ti.com/.../MSP-FET

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、你们还有问题吗?

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、eZ-FET 映像仍然不会进行编程。

    -我尝试编程 HID-Bridge 映像,然后回到 eZ-FET 映像,但它仍然不起作用

    此外、验证  MSP430FR6047 器件是否已正确编程仍存在问题。

    -我直接从您的网站使用这个图像: MSP430FR6047EVM_USS_LPM_02_40_00_00 Water_Demo_

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到的东西可能会帮助您刷写 eZ-FET 映像。  

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_ezFETLite/latest/index_FDS.html

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以复位器件并批量擦除存储器、但无法对器件进行编程。 它仍在抛出此错误。

    这就是使用您刚刚发送给我的图像。

    此外、我仍然遇到  MSP430FR6047 的相同问题、无法成功验证映像是否已编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议从以下链接下载文件。 在 Production Setup 文件夹中、有一条说明如何设置 eZ-FET 的注释。 如果此备注无法帮助您解决问题。 然后我再也没有别的了。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_ezFETLite/latest/index_FDS.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助。  

    对于 我看到的 MSP430FR6047 问题、您有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于我遇到的无法验证映像是否已加载到  MSP430FR6047 器件上的问题、您是否有任何支持? 我已经分享了我在上面的图像中遇到的错误的详细信息。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、我对验证问题没有太大的了解。  

    此致、

    现金好