This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP430 闪存遇到无法写入的问题(从地址 0x1800 开始)

Guru**** 2534860 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1544395/msp430fr2355-msp430-flash-has-encountered-an-issue-where-it-cannot-be-written-starting-from-address-0x1800

器件型号:MSP430FR2355
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

   在 uniflash 下载软件中选择“erase protected information memory“(擦除受保护的信息存储器)后、您可以将其写入一次、但完成后它不起作用。 然后重复几次,即使你现在擦除它,你将无法再操作它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄健:

    您能为我澄清几件事吗:

    1. 你能写一次,但完成后它不起作用,这意味着什么? 您是指可以写入存储器吗? 您是指对器件进行编程吗? 器件是否不再按预期工作? 器件是否打开?
    2. 您是否能够成功擦除器件? 是否有任何错误消息?
    3. 如果器件似乎未运行、 您是否在尝试写入之前禁用了信息存储器区域的写保护?
    4. 此问题是在 Uniflash 中还是通过尝试对器件进行编程而发生的? 包括可能出现的任何错误消息(如果适用)。

    我还建议参考《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》的这一部分:

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、单闪存擦除后、模拟器或编程只能用于写入一次、第二次写入尝试将失败。
    2、芯片可以通过模拟器正常擦除,没有错误消息
    3、芯片的其他功能正常。 IO 设置为高电平并设置为低电平。 除 0x1800FRAM 操作外、写保护已关闭。
    4、没有特殊的错误信息,只有数据写入失败,数据写入良好的芯片成功。
    目前、有 6 个 PCS 未能写入数据。 这个项目已经生产了数千块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄健:

    1. 您能否分享尝试写入内存的方式、例如重现此问题的确切步骤?
    2. 您能否提供您尝试写入该存储器区域的内容、以及首次刷写前后的情况?
    3. SYSCFG0 寄存器的内容是什么? 请参阅下面的:

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../normal.mp4e2e.ti.com/.../normal.mp4e2e.ti.com/.../abnormal.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用的 CCS 软件和 430 调试仿真器、图 1 展示了操作码。 视频 1-2 正常、视频 3 异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄健:

    感谢您分享视频和代码片段。 如果可能、您能提供完整的工程、以便我查看代码吗?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布一张带有代码的显示图片比实际发布代码有用得多。 也需要付出更多努力。

    但这条线在很多方面让我产生了错误:

    SYSCFG0 = UPG_AREA(add) ? FWPW|DFWP : INF_AREA(add) ? FWPW|PFWP : FWPW|DFWP|PFWP;

    首先是未定义的小部件 upg_area() 和 inf_area()。 功能? 宏? 什么都不做?

    然后是 C 条件运算符的卷积用法。 呃。

    最后、写入失败的位置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,欧文,我们不能提供完整的项目,很抱歉。

    您?分析 videro fiirst 中的失败场景吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在将数据写入 FRAM 时找不到错误、我们通过读回数据来发现数据错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 xianyong,

    如果没有视频的上下文、我无法了解您的代码是如何编写的、如何执行。 我在视频中唯一看到的是、您是读取或写入 24 位、而不是读取或写入 16 位。

    您提到过写入 FRAM 时没有发现错误、但您怎么知道? 您能否确认实际正在写入 FRAM 中的数据? 看起来数据可能无法写入 FRAM。 可能是保护方面的问题。

    如果您可以提供任何其他信息、例如更多代码片段或对您所做的工作的详细说明、我可能会为您提供帮助。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Owen、感谢您的回复、视频中显示的错误不是由代码引起的。有很多方法可以操作 FRAM 地址 0x1800、我们使用  430debug 在视频中调试它,而不是通过我们的代码进行调试。所以,我们可以分析视频中的故障场景。

    在视频中,我们可以更改好芯片上的数据,但不能更改故障芯片上的数据。

    至于您是否怀疑“您能否确认您要写入 FRAM 的数据实际上正在写入中?“ 、我们不确定数据是否 写入成功、  我们只是发现错误 ,当我们读回数据进行 CRC 校准时发生。这种 现象的答案也是我们想要知道的。我们只知道 我们可以在一个好芯片上更改数据,但不能在故障芯片上更改数据   ,这种现象不仅发生在代码中,而且也发生在 430debug 中。这就是为什么我之前说过,我们可以在视频中分析故障场景的原因。

    另一个、产品 处于大规模生产阶段,故障芯片只找到几个数量、所以对于你提到的写保护、我们肯定会禁用它,但不工作在故障芯片.

     430debugger 图片如下所示:μ H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 xianyong,

    感谢您的澄清。

    1. 对于故障芯片、是您选择的唯一芯片  Erase main、information and protected information memory Uniflash 中? 还是对所有芯片都这样做?
    2. 您是否尝试过恢复出厂设置?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们以这种方式擦除两个失败的芯片、我们不对所有芯片都这样做、只是为了进行测试。

    2.我们没有尝试恢复出厂设置、如何重置芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、您不能像执行闪存的方式那样擦除 FRAM 器件。 所有 1 都被写入 FRAM、因此看起来像是已擦除的闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 xianyong,

    1. 我看,但没有任何一个没有失败的芯片也擦除了  擦除主要、信息和受保护信息  Uniflash 中?
    2. 很抱歉、混淆、恢复出厂设置实际上是在执行批量擦除。  这可能无法解决问题。
    3. 对于发生故障的器件、您能否提供批次代码:

      此外、对于未出现故障的器件、您还能提供他们的批次代码吗?
    4. 您最初在生产中编程时看到了故障吗?
    5. 生产使用了哪些软件和硬件工具?
    6. 是在电路中对器件进行编程(焊接到 PCB 上)、还是在装置中单独对芯片进行编程?
      1. 如果在 PCB 上进行了编程、您能否获取一个通过并接收有故障芯片的器件、然后在 PCB 上交换它们、并查看“正常“PCB 上的故障器件是否出现故障

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Owen:

    1.我们不 使用擦除正常芯片  擦除主要、信息和受保护信息  工具。

    2./

    3.批号如下所示 (B55)

    4.我们几乎在一开始就发现了在夹具中的测试过程中出现的错误。

    5.EGH、软件通过发送指令操作 FRAM、FRAM 本质上也是由代码操作。

    6.使用 Uniflash(Default Setting:在 PCB 上对芯片进行编程 仅擦除主存储器 )、我们没有换 用好芯片,但是我们换了一个好芯片到故障 PCB 上,然后 PCB 测试通过了固定装置,数量是 四个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 xianyong,

    感谢您提供的信息。 我已经与测试团队分享了所有这些信息。 我会在听到声音后再回来的。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,欧文,谢谢,期待着你的答复。

    如果可能、您能否将测试结果发送到 xianyong1996@126.com 电子邮件地址?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 xianyong,

    我们目前没有进行任何测试、因为我们没有故障器件。 我向测试团队提供了批次代码、以便他们检查该批次是否有其他故障报告。 我会尽快与您联系、介绍后续步骤。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Owen、您是否需要一些失败的芯片进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 xianyong,

    是的、我们需要让故障芯片执行任何测试。 我还没有听说过与您发送给我的批号有关的批次。 听到之后、我可以确定这些故障器件是否需要故障分析。 我将很快跟进后续步骤。 感谢您的耐心。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Owen、您能告诉我您的地址给您邮寄芯片,如地址、电话号码等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 xianyong,

    我还在等待听到批号的消息。 请在我们继续之前给我一些时间。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi、Owen、  、没有办法在 2025 年 8 月 12 日之前获得有关批号的任何进展、我建议我们寻找另一种方法来解决这个问题 比如向您发送一些失败的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 xianyong,

    我还没有听到声音、所以让我们继续前进。 很抱歉耽误你的时间。 我可以通过电子邮件将步骤发送给您。 您是否有公司电子邮件、我可以将说明发送给您? 或者您之前提供的电子邮件是您的工作电子邮件吗?

    【编辑】:在此期间、您能否 查看此文档以了解其是否符合故障分析条件?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Owen

    请将退货地址和流程发送至以下电子邮件: huangjian-sz@pcbdoc.com

    我们已检查您链接中的文档。 我们已对缺陷材料的外观和针式二极管的特性进行了初步检查、并且未发现材料存在机械应力或电应力损坏。 以下是我之前测试过的材料引脚的保护二极管表。 请参阅它。
    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     *注意* 这是一个 公共 论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄健:

    我已经向您发送了一封包含所有信息的电子邮件。 感谢您为我提供这些信息、因为在处理故障分析之前、务必进行审核。

    此致、

    Owen