Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
在 uniflash 下载软件中选择“erase protected information memory“(擦除受保护的信息存储器)后、您可以将其写入一次、但完成后它不起作用。 然后重复几次,即使你现在擦除它,你将无法再操作它。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
工具/软件:
在 uniflash 下载软件中选择“erase protected information memory“(擦除受保护的信息存储器)后、您可以将其写入一次、但完成后它不起作用。 然后重复几次,即使你现在擦除它,你将无法再操作它。
尊敬的黄健:
您能为我澄清几件事吗:
我还建议参考《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》的这一部分: 
此致、
Owen
e2e.ti.com/.../normal.mp4e2e.ti.com/.../normal.mp4e2e.ti.com/.../abnormal.mp4
发布一张带有代码的显示图片比实际发布代码有用得多。 也需要付出更多努力。
但这条线在很多方面让我产生了错误:
SYSCFG0 = UPG_AREA(add) ? FWPW|DFWP : INF_AREA(add) ? FWPW|PFWP : FWPW|DFWP|PFWP;
首先是未定义的小部件 upg_area() 和 inf_area()。 功能? 宏? 什么都不做?
然后是 C 条件运算符的卷积用法。 呃。
最后、写入失败的位置是什么?
您好 xianyong,
如果没有视频的上下文、我无法了解您的代码是如何编写的、如何执行。 我在视频中唯一看到的是、您是读取或写入 24 位、而不是读取或写入 16 位。
您提到过写入 FRAM 时没有发现错误、但您怎么知道? 您能否确认实际正在写入 FRAM 中的数据? 看起来数据可能无法写入 FRAM。 可能是保护方面的问题。
如果您可以提供任何其他信息、例如更多代码片段或对您所做的工作的详细说明、我可能会为您提供帮助。
此致、
Owen
您好、Owen、感谢您的回复、视频中显示的错误不是由代码引起的。有很多方法可以操作 FRAM 地址 0x1800、我们使用 430debug 在视频中调试它,而不是通过我们的代码进行调试。所以,我们可以分析视频中的故障场景。
在视频中,我们可以更改好芯片上的数据,但不能更改故障芯片上的数据。
至于您是否怀疑“您能否确认您要写入 FRAM 的数据实际上正在写入中?“ 、我们不确定数据是否 写入成功、 我们只是发现错误 ,当我们读回数据进行 CRC 校准时发生。这种 现象的答案也是我们想要知道的。我们只知道 我们可以在一个好芯片上更改数据,但不能在故障芯片上更改数据 ,这种现象不仅发生在代码中,而且也发生在 430debug 中。这就是为什么我之前说过,我们可以在视频中分析故障场景的原因。
另一个、产品 处于大规模生产阶段,故障芯片只找到几个数量、所以对于你提到的写保护、我们肯定会禁用它,但不工作在故障芯片.
430debugger 图片如下所示:μ H

您好 xianyong,

此致、
Owen
您好、Owen:
1.我们不 使用擦除正常芯片 擦除主要、信息和受保护信息 工具。
2./
3.批号如下所示 (B55)

4.我们几乎在一开始就发现了在夹具中的测试过程中出现的错误。
5.EGH、软件通过发送指令操作 FRAM、FRAM 本质上也是由代码操作。
6.使用 Uniflash(Default Setting:在 PCB 上对芯片进行编程 仅擦除主存储器 )、我们没有换 用好芯片,但是我们换了一个好芯片到故障 PCB 上,然后 PCB 测试通过了固定装置,数量是 四个。
你好,欧文,谢谢,期待着你的答复。
如果可能、您能否将测试结果发送到 xianyong1996@126.com 电子邮件地址?
此致。
你好 Owen
请将退货地址和流程发送至以下电子邮件: huangjian-sz@pcbdoc.com
我们已检查您链接中的文档。 我们已对缺陷材料的外观和针式二极管的特性进行了初步检查、并且未发现材料存在机械应力或电应力损坏。 以下是我之前测试过的材料引脚的保护二极管表。 请参阅它。
...