This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1101:MSP-GANG 编程器无法正常工作

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1555211/msp430f1101-msp-gang-programmer-is-not-working

器件型号:MSP430F1101
主题:MSP-GANG 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我最近购买了一个新的 MSP-GANG 编程器。 我有一个较旧的 MSP-GANG 单元、可以与相同的 PC、目标板、十六进制文件和布线完美配合。

新单元始终出现故障  错误 23  /“MSU 设备初始化失败“、尽管:

  • 匹配工作单元的所有 GUI 设置(接口模式,电压,器件类型)

  • 使用 SBW 和 4 线制 JTAG 进行测试

  • 进行编程

  • 在插座中尝试已知良好的松散 MSP430 器件

  • 更新和匹配固件版本

  • 验证连接和目标电源。

请建议后续步骤进行更换或维修。

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nabila:

    我建议查看 此 E2E 主题 、看看讨论的任何内容是否有助于为您解决此问题。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不这么认为,它看起来是新的,你能详细说明它的错误吗? 哪一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nabila:

    我认为没有任何配件有问题。 除非违反了任何要求或规范(可能损坏工具)、否则很可能不是 MSP-GANG。 我建议查看 E2E 主题、因为在其他情况下问题已经解决。

    你可以尝试所有这些建议:

    • 使用 TI hex 文件
    • 确保您的硬件符合 SBW 的要求。 检查引脚是否完全匹配、以及是否具有必要的电阻器或电容器。
    • 确保您的硬件符合 4 线制 JTAG 的要求。  检查引脚是否完全匹配、以及是否具有必要的电阻器或电容器。
    • 尝试 通过 RESET IC 将空闲时间设置为略大于脉冲时间宽度的时间
    • 断开连接到电路板的元件(这些元件可能会干扰初始化)
    • 查看本文档、确保没有任何违规行为: http://www.ti.com/lit/pdf/slau358
      • 例如、每个目标器件的最大电流是可编程的、可以是 30mA 或 50mA

     

    您能否回答这些问题以帮助我更好地帮助您:

    1. 什么是供电? 电路板还是 MSP-GANG?
    2. 使用的是定制板、LaunchPad 还是插座板?
    3. 您能否分享 MSP-GANG 设置的屏幕截图?
    4. 您是否有可以分享的自检结果?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V

    插座板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nabila:

    这是测试结果的完整文件吗?

    你能否证实你是否曾尝试过我在上一次答复中提出的任何建议、以便我能更好地协助你?

    您还能回答以下问题:

    1. 什么是供电? 电路板还是 MSP-GANG?
    2. 使用的是定制板、LaunchPad 还是插座板?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 什么是供电? 电路板还是 MSP-GANG?
    2. 使用的是定制板、LaunchPad 还是插座板?

    MSP 范围、电压设置为 3.3。  

    插座硼  

    e2e.ti.com/.../6523.MSP_2D00_GANG_2D00_SelTestReport.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nabila:

    感谢您的分享。 在您执行测试时、是否连接了任何目标? 如果是、请断开连接。

    您是否也可以尝试将通道 3 的电缆换用另一个、然后重新运行测试?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5265.MSP_2D00_GANG_2D00_SelTestReport.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nabila:

    再次感谢您的分享。

    我注意到您打开了一个重复的 E2E 主题 、看到 Henry 建议了后续步骤。 看到您分享的自检结果后、我同意您应采取以下步骤。

    好极了。

    Owen