This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:内部振荡器在最坏情况下的时序?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1555186/msp430fr5969-worst-case-timing-of-internal-oscillator

器件型号:MSP430FR5969


工具/软件:

团队、与客户一起使用此设备。 请针对以下条件寻找最坏情况下的时序:

PN:MSP430FR5969IRGZT

温度:–40 至 63 度

部件的存储寿命:30 年

使用寿命:60 分钟

如果您需要任何其他参数、请告诉我

 

我们将内部振荡器运行 300ms、然后切换到外部振荡器以实现更精确计时。

 

最小值

典型值

最大值

裕度

转换

计时器 C(内部时钟)

待定

0.300

待定

 

计时器 C(外部时钟)