This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP-FET:MSP-FET 电压误差、无法设置器件 VCC。

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, UNIFLASH, MSP-FET, MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1553289/msp430fr6989-msp-fet-msp-fet-voltage-error-unable-to-set-device-vcc

器件型号:MSP430FR6989
Thread 中讨论的其他部分: UNIFLASHMSP-FETMSP-EXP430FR6989

工具/软件:

我向 MSP430FR6989 刷写了代码、直到最近出现一个弹出窗口、指示器件需要进行固件升级、之后代码才一直正常工作。 此后、USB 连接停止检测微控制器、而是显示内部错误

我尝试执行固件升级、但该过程未成功完成。 消息“升级过程中请勿拔下 USB“出现多次、但没有解决问题。 我也尝试使用 UniFlash、但没有改善情况。 另外,我还尝试使用 MSPFlasher.exe 、但这也无法解决问题。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nilotpal:

    在 PC Manager 中、MSP-FET 是否显示在端口中? 请参阅下图供您参考:

    如果是、表示 MSP-FET 的一致性很好。  

    如果未重新协调、则表示固件已损坏。 您使用的 CCS 版本、我可以再次检查它是否可以重现。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在我的 PC 管理器中、MSP-FET 会显示在 COM7 和 COM6 中。

    我正在使用 CCS 20.2.0 版本、这是目前可用的最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nilotpal:

    您是否可以尝试将 MSP-FET 直接连接到 PC、而不是连接某些计算机适配器?

    我尝试了 CCS 20.2、在我看来运行良好。

    我尝试执行固件升级、但该过程未成功完成。

     

    并且、如果您点击“upgrade the firmware“、则在固件更新期间显示错误是未找到 MSP-FET?

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个小的修正:我使用的是 MSP430FR6989 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430FR6989) 、由组成 板载 eZ-FET 调试器 而不是电路板上印刷的 MSP-FET。 我已将 USB 电缆直接连接到 PC、无需使用任何适配器或集线器。

    关于错误信息、当我单击“Update(更新)“按钮时、会显示该消息、并指出:

    “MSP430:初始化仿真器时出错:MSP430 调试接口 (MSP-FET430UIF/ MSP-FETE/eZ-FET) 需要固件更新。 点击‘Update’(更新)按钮更新固件并启动调试会话(这可能需要执行几个更新步骤)。 更新期间请勿拔下接口。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nilotpal:

    我发现一个电路板看起来与您类似的问题。

    请断开调试器侧的所有跳线、然后再次升级、它可以从我这边工作。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我尝试了您建议的方法、但问题仍然存在、现在我将器件连接到我的 PC 并尝试刷写任何显示“连接到目标时出错:未知器件“的程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nilotpal:

    首先、请连接跳线并开始调试、在显示窗口后要求您升级 FET、然后请断开跳线并点击 CCS 中的升级按钮。

    接下来、预计会升级板载调试器的固件。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    drive.google.com/.../viewThis是一个简短的视频、介绍了我尝试将程序刷写到 MSP430 中、视频开头会显示当跳线连接到电路板时出现的错误、后面的视频会显示当跳线断开连接且按下升级按钮时出现的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nilotpal:

    是的、我看到了您展示的视频。 这很奇怪。 我对这种情况没有其他想法。

    您现在使用的是哪个 CCS 版本? 我正在使用 CCS 20.2 进行测试、您是否可以重新安装最新的 CCS 来试用?

    我正在尝试查找“ MSP-EXP430FR6989 “我最后一次测试基于 FR4133 EVM 电路板、再试一次。

    B.R.

    Sal