Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6047主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047、
工具/软件:
您好!
我正在比较 MSP430FR6047 和评估板 EVM430-FR6047 的数据表、我想确保这不是错误。
以下内容来自 MSP430FR6047 数据表中 的数据表、其中显示通道 0 输出进入中的通道 1、通道 1 输出进入中的通道 0。

但在 EVM430-FR6047 评估板上 、它显示通道 0 OUT 进入通道 0 IN、通道 1 OUT 进入通道 1 IN、这直接进入 MSP 芯片上的相应引脚。

这是错误吗? 我只需要确保我了解应该如何设计电路。