This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:微控制器的外部复位

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1558349/msp430fr6047-external-reset-for-microcontroller

器件型号:MSP430FR6047


工具/软件:

您好、
根据数据表、我无法连接超过 2.2nF 和 47k 的外部 RC 来进行复位。
我的 VCC 上升约为 0.2ms、我需要在 1ms 后将复位上升、因为我无法增加外部 RC 的值、我该怎么做、因为该复位不会遵循我的 VCC  
如下图所示  
黄色是我的 VCC
绿色表示重置
这是我不想的 VCC  
我应该做些什么来实现延迟、并可以使用 4 线制方法进行编程。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    嗯、如果我们无法更改 RST 引脚上的 2.2nF 电容。 唯一方法是让 VCC 更快启动。 为什么 VCC 需要 0.2ms 才能提高? 在通常情况下、速度相当慢。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是正确的、我无法更改需要限制为 47k 和 2.2nF 的外部 RC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。 不建议超过 RC 值的限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有类似的建议、可以如何延迟我的复位  
    因此、我可以在 VCC 完全稳定 0.7 个 VCC 后提高分辨率
    我计划在我的测试引脚上放置 1nF、因为有一份文档说它对快速边缘很敏感、您是否会发现 1nF 的放置存在任何挑战。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在您的情况下、我会说更改 RC 值是您的唯一选择、即使不建议这样做。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但这不允许我进行编程  
    那么、我应该如何回答
    以及 1nF 对 TEST 引脚的任何影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您仍然可以 进行编程、只是存在编程失败的风险。  

    我认为没有必要在 TEST 引脚上添加 1nF。  

    此致、

    现金好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您有多少信心,我们无法编程或无法编程。

    2.用于测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还需要知道我的 GPIO 能够提供多大的灌电流和拉电流能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、没有其他选项可 让 RESET 引脚上的电压升高得更慢。 您可以尝试使用不同的值、并检查它是否仍然可以使用该设置进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您提到的是 ESD 事件期间的二极管电流  
    在正常工作期间、我需要它的拉电流和灌电流能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是 正常运行期间的拉电流和灌电流能力。 并且–2mA GPIO 上的电流为+GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    那么你能解释一下–48mA 是什么意思吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该表用于显示不同电流条件下 GPIO 引脚上的压降。 在该表中、IO 上的电流超过 2mA。 嗯、这只是测试条件。 在下图中、IO 电流甚至超过 20mA。 此处的电流数据仅显示在特定电流条件下 IO 引脚上应处于的电压电平。 这并不意味着您应该在任何–2mA 引脚上施加>+GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这就是它的接收能力
    它的拉电流能力是相同的、这意味着它只能提供输出端电流的 2mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有您以前与我分享的内容  
    该电流用于 ESD 事件不灌电流  
    您能确认一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其次要考虑的是、+ESD 应该 指的是  IO 引脚内的–2mA 二极管。 因此、以下条件需要灌电流和拉电流限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不清楚、请详细说明  
    2mA 是二极管电流、可以正常吗
    如何将所有 GPIO 拉电流和灌电流能力与每个功能的全部结合在一起相关联  
    是否所有您使用的 GPIO 都有限制、应提供特定的电流或接收特定的电流、即最大 48mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为 2mA 是 ESD 二极管电流

    2.没有每个 IO 的单独数据。 问我、我想说您可以在任何–6mA 引脚上应用+GPIO。

    3.所有 48mA 的组合都有一个限制,限制为最大 GPIO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否确认–6mA 的拉电流和灌电流能力约为+GPIO
    3.Combination(如所示)、如果我使用 4 个 4mA、我可以提供 40/GPIO 48mA 的拉电流;如果我使用 10 个 GPIO、我可以提供或灌入 10/GPIO 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我认为–6mA 的拉电流和灌电流能力约为+GPIO。

    总拉电流不应超过 48mA、总灌电流不应超过 100mA。 使用多少个 GPIO 无关紧要、仅计算总电流。