This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5234:MSP430F5234IRGZR 引脚定义

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1560916/msp430f5234-msp430f5234irgzr-pin-definition

器件型号:MSP430F5234


工具/软件:

您好、

   我看到 MPS430F5234 数据表、引脚 25 定义了 P3.3/UCA0TXD/UCA0SIMO 、引脚 26  定义了 P3.4/UCA0RXD/UCA0SOMI、 如下图所示;

我想问、当 LSW 与 MPS430F5234 通信时、LSW  是主器件、MPS430F5234 是从器件;那么 MPS430F5234 的引脚 25 是从器件输出引脚还是  从器件输入引脚 ?   MPS430F5234 的引脚 26 是从器件 输出引脚还是  从器件输入 引脚?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我假设您指的是 SPI 通信接口。 SIMO 是从输入主输出、SOMI 是从输出主输入。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 MPS430F5234 是从器件、SIMO 是从器件 IN MASTER OUT、那么引脚 25 是输入引脚?

    SOMI 是从输出主输入、那么引脚 26 是 输出引脚?  

     引脚方向命名为 MPS430F5234 是从器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“541703" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1560916/msp430f5234-msp430f5234irgzr-pin-definition/6010076

    如果 MPS430F5234 是从器件、SIMO 是从器件 IN MASTER OUT、那么引脚 25 是输入引脚?

    SOMI 是从输出主输入、那么引脚 26 是 输出引脚?  

    [/报价]

    是的、您回答正确。  

    引脚名称定义与 MCU(主器件或从器件)无关。