Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6045
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6045工具/软件:

我来自 安全仪表。(硬件团队)
在使用 MSP430FR6045 上传的 PCB 设计中、我为超声波传感器 (USS) 部分实现了单独的接地平面。 然后、通过 0 欧姆链路将该接地端连接到本地/公共接地端。我想确认是否需要为 USS 传感器部分保留单独的接地、或者是否建议在 MSP430FR6045 和 USS 传感器部分之间共享一个公共接地端
这种方法似乎会影响测量精度。 我想知道推荐哪种方法来获得出色性能:为 USS 部分维护单独的接地、或使用 MSP430FR6045 和 USS 传感器部分之间共享的公共接地。“