This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6045:MSP430FR6045:

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1567336/msp430fr6045-msp430fr6045

器件型号:MSP430FR6045


工具/软件:

我来自 安全仪表。(硬件团队)

在使用 MSP430FR6045 上传的 PCB 设计中、我为超声波传感器 (USS) 部分实现了单独的接地平面。 然后、通过 0 欧姆链路将该接地端连接到本地/公共接地端。我想确认是否需要为 USS 传感器部分保留单独的接地、或者是否建议在 MSP430FR6045 和 USS 传感器部分之间共享一个公共接地端

这种方法似乎会影响测量精度。 我想知道推荐哪种方法来获得出色性能:为 USS 部分维护单独的接地、或使用 MSP430FR6045 和 USS 传感器部分之间共享的公共接地。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 FR6047 EVM 的 USS 器件布局:

    www.ti.com/.../EVM430-FR6047

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了获得出色性能、建议对 USS 信号使用单独的接地端。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USS GND、XTAL GND、MAIN GND 是否 在内部连接? 我担心 EMI/EMC 问题? 因此、我需要 通过层连接接地、或者不连接接地。请给出回应并说明理由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这三个 GND 在内部连接。