This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:错误代码 138:"DToF — 水表应用中的相关性阈值错误"何时发生?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1572577/msp430fr5043-error-code-138-dtof---correlation-threshold-error-in-water-meter-application-when-does-it-occur

器件型号:MSP430FR5043


工具/软件:

您好:
我目前正在使用 MSP430FR5043 开发一款水表应用。
在测试过程中、我遇到了错误代码 138 “DToF — 相关阈值错误“、如“完整库错误列表“中所列。
您能否解释一下在什么情况下通常会触发此错误?
非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此错误意味着 相关 计算值小于阈值、这不正确、根本原因是波形无法满足休眠算法要求。

    休眠算法将根据波形计算此阈值、但波形必须包含增益增加和增益减少的相位、这意味着总波形。

    如下所示:

    谢谢!

    此致

    Johnson