This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5638:已卸载并重新安装 CCS 现在可以't find make

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1588103/msp430f5638-uninstalled-and-reinstalled-ccs-now-can-t-find-make

部件号: MSP430F5638

使用 CCS 12.8.1

处理了加载程序错误、尝试了较旧版本的 CCS、然后尝试卸载并重新安装 12.8.1。 现在、我收到了“make not found“错误。

我已经在 C:\ti\ccs1281\中搜索了 make*、它找到了 76 个变体! 我需要指向哪个 make 文件、在 CCS 中的何处设置它?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    如何将工程导入 CCS? 它是 SDK 中的工程还是来自您的其他工作区的工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要补充一些详细信息。 在此之前、12.8.1 出现加载程序错误、但找不到 make 错误。 在尝试这些较旧的 CCS 版本 (7、10、12.7) 时、我得到了找不到 make 错误。 回到 12.8.1、现在出现了同样的问题。 即使在卸载并重新安装 12.8.1 之后、仍然会出现找不到 make 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 12.8.1 |文件|导入| CCS - CCS 工程|浏览到文件夹|选择要从当前工作区导入的工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我收到了“make not found“错误。

    CCS 应该使用中的 gmake  \ccs\utils\bin

    如果该文件存在、但您遇到了错误、请参阅 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AFD6sRTGUuaj8Zue-MwqlA__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST 中的 gmake 部分

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ki、  

    gmake.exe 位于 C:\ti\ccs1281\ccs\utils\bin 中、但显示它正在寻找“make",“,这、这只是 gmake 的同义词吗?

    Windows 安全防火墙和病毒安全功能已开启、但它们在过去几年一直开启、而运行 CCS 12.X 运行正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查项目的生成器设置。 它应如下所示:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    My CCS Project 屏幕与您的屏幕不匹配 — 请参阅下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选中以下选项的复选框以使其匹配:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的框是灰色的、我无法选中它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真奇怪。 不确定会怎样发生。 CCS 将始终默认启用该选项。

    将“make"替换“替换为以下“build command“字符串

    ${CCS_UTILS_DIR}/bin/gmake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ki、

    这对我也不起作用。 我猜发生了什么:由于加载程序错误,我从 12.8.1 到 12.7 到 10 甚至尝试过. 7.他们都有加载程序错误问题。 有有关使用不同版本的 CCS 编译工程的警告、但感觉我必须尝试一下。 然后我得到了这个找不到使问题。

    工作原理是在项目定义中手动放置一个固定的 gmake 路径。  C:\ti\ccs1281\ccs\utils\bin\gmake

    这修复了 make 问题、CCS 正在编译该工程。 我需要手动查看 My Path、其中可能存在使用这些不同 CCS 变体的垃圾信息。