This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-FLASHER:在 Windows11 上无法与 MSP-FET 一起使用 MSPFlasher

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1584804/msp430-flasher-unable-to-use-mspflasher-with-msp-fet-on-windows11

部件号: MSP430-FLASHER
主题中讨论的其他器件: MSP-FETUNIFLASHMSPDS

您好:

将计算机更新到 Windows 11 后、我不再能够使用 MSPFlasher 和 MSP-FET 探针对 MSP430 微控制器进行编程。

MSPFlasher 报告了通信错误。 image.png

Windows 似乎无法识别驱动程序。 image.png

即使使用 CCS 20.3.1.5、启动 Debug 时也会出现错误。 image.png

哪些解决方案与用于对 MSP430 进行编程的 Windows 11 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregoire、
    您可以使用 Uniflash 将代码项目刷写到 MSP430 器件中。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    不管用

    我尝试检测探头,如描述你的网站:

    但也有同样的错误:  

    我尝试在云版本上使用 Uniflash、并安装驱动程序包 v1.0.1  

    同样的结果、未检测到 PROB。  

    我尝试更新 windows 驱动程序  

      但存在错误

    我尝试从 MSPDS 下载驱动程序:  但它与 Windows10 不兼容

    在哪里可以找到与 Windows11 兼容的 MSP-FET 探头的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregoire、
    建议尝试以下 E2E。 但是、您是否能够将 MSP-FET 连接至另一台计算机但仍然无法被识别、或者它是否仅在您的 Windows 11 计算机中?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    MSP-FET 在 Windows10 上可正常工作。 问题仅在 Windows 11 上出现。

    关于您指明的线程、最后版本的 CCS 20.3.1 中没有“install_scripts/install_drivers"文件夹“文件夹

    您能告诉我在哪里可以找到 与 Windows11 兼容的 MSP-FET 探头驱动程序吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregoire、
     默认情况下、Windows 11 应该已经与 MSP-FET 兼容。  但是、请尝试使用此驱动程序、让我知道它是否适合您。

    e2e.ti.com/.../fetusbser.sys

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我将“fetusbser.sys"文件“文件放在“C:\Windows\System32\drivers"文件夹“文件夹中、然后重新启动计算机。
    连接 MSP-FET 时、我总是有相同的错误:  。 会调用同一个.sys 文件、并且它没有数字签名  

    当我尝试更新驱动程序时、 Windows 指示已安装最佳驱动程序。   

    您是否有可以替换当前驱动程序的“.inf"文件“文件(日期从 2016 年开始)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregoire、
    我没有这个文件。 我找到了一些 可以提供帮助的驱动程序、但我也想确认是否仅在您的 Windows 11 计算机上无法识别 MSP-FET、或者是否其他 Windows 11 计算机存在相同的问题。 我的计算机也使用 Windows 11、但仍可以使用 MSP-FET。  
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我的同事遇到了另一个 MSP-FET 探头的问题。  

    其探针在生产计算机 (Windows10) 上运行良好。 他尝试在其计算机上使用相同的探针(Windows11、安装了最后一个版本的 MSPFlasher 之后)、探针驱动程序会生成错误。

    您的驱动程序允许您使用窗口 11 上的探头、它的版本与我在上一条消息中显示的版本相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我已经尝试安装您的驱动程序、但它不会更好。

      

    此驱动程序似乎仅与 Windows 7 / 8 / 10 兼容:  

    您有适用于 Windows11 的新驱动程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Code Composer Studio 附带必要的 MSP-FET 驱动程序。 如果在升级到 Windows 11 之前一切正常、则 Windows 11 配置可能存在一些问题、可能是一些额外的安全软件。

    我最近将我的主 PC 从 Windows 10 更新到 Windows 11、我没有遇到任何问题。 CCS 20.x 完全支持 Windows 11、因此我怀疑问题是 Windows 11 特有的(或中的更新)。

    由于问题似乎特定于 MSP-FET 的枚举、因此我将提请器件专家注意此主题以发表进一步评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregorie、
    我的团队建议卸载并安装 CCS(别忘了添加 MSP430 支持)。 如 Ki 所述、它应包含最新的工作驱动程序。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,基,迭戈,

    我已经尝试重新安装 CCS、没有比这更好的了。
    CCS installateur display warning for Anti-virus  你有没有我必须使用离线安装程序? 下载和安装过程中没有错误/警告信息

    所有组件均已安装:  

    澄清一下、我的计算机是新计算机。 运行 Windows 10 的旧版本(探测器工作)无法运行 Windows 11。 因此、我将其安装在一台由公司信息学部门进行出厂设置和配置的新计算机上。

    每次 MSP-FET 探头连接到计算机时,我有相同的 Windows 错误:  

    “无法在此设备上加载驱动程序
    驱动程序:hhdspm64.sys
    安全设置阻止此驱动程序加载。“

    我的驱动器尚未更新:  

    您能告诉我 MSP-FET 探针工作的 Windows 11 计算机上的驱动程序版本吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregoire、
    我使用的驱动程序与您在屏幕上看到的驱动程序相同。 我的团队中的大多数人都使用 Windows 11 和前面显示的驱动程序、他们看不到您看到的问题。  除了我推荐的驱动程序外、我们没有任何其他驱动程序。 在我看来、问题可能出在您运行的 Windows 11 中。 我建议向 Microsoft 咨询、因为问题似乎与驱动程序无关、而与 Windows 中的安全功能有关。  
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您确认我们有相同的驱动程序版本。
    我的部门已经询问过您是否知道需要在 Windows 11 中启用任何特定的安全设置才能使该驱动程序正常工作。
    也许您的无端部门能够向您提供这些信息。  

    根据我的理解、购买这些计算机时使用的是默认的 Windows11 配置。 因此、我们需要知道需要启用哪些访问、您的驱动程序才能正常工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregorie、
    由于出于安全原因、我们不允许提供笔记本电脑的窗口配置、因此分享这些信息会比较棘手。 我个人建议通过 Windows 提交 TT 以帮助处理此设置、因为他们应该能够更好地指导您解决此问题。

    此致、

    Diego Abad