This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:MPS430F5659 定制电路板、带 MSP-EXP30F5529 EVK SDWDBG — 未知器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1590353/msp430f5659-mps430f5659-custom-board-wit-msp-exp30f5529-evk-sdwdbg--unknown-device

器件型号: MSP430F5659

尊敬的团队:

我们使用 MSP430F5659 定制电路板与 MSP-EXP30F5529 EVK 连接、移除了 TEST/SBWTCK 的跳线、RST/NMI/SBWTDIO 和 GND 与 EVK 连接

我们无法检测该器件并返回未知器件的错误。

这是我们的定制评估板 JTAG 接头、从 J2 引脚 6、9、10 与 EXP30F5529 跳线连接到 5528 控制器侧。

 

image.png

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能复位引脚上的电容值对于您使用的 SBW 速度来说太高。 使用最低 SBW 速度或/和更低的电容进行尝试。 两侧、SBW 主端口和目标端口必须在相同的电压下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 zrno soli 

    我们将电容器减小到 1nF、即可使用。  

    感谢您的输入