This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP430FR2633 CapTIvate 设计中元件的耦合材料要求

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1592701/msp430fr2633-coupling-material-requirement-over-components-in-msp430fr2633-captivate-design

器件型号: MSP430FR2633

您好、

在我们的 MSP430FR2633 CapTIvate 设计中、我们使用电极和叠加层之间的耦合材料来消除空气间隙。 只在传感器电极上涂抹耦合材料是否足够、或者我们是否还应填充其他组件以保持覆盖面平坦? 我们希望在确保机械稳定性的同时避免意外的电容  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    今天是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    今天是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sk002 T:
    Owen Li 已在另一个 E2E 主题中支持同一问题。 我将结束本次演示。

    此致、

    Diego Abad