This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:检测到 HID 器件、但无法连接到该器件。

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-ISO, MSP-EXP430F5529LP, MSPDS, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1586131/msp430f6779-hid-device-detected-but-could-not-connect-to-it

器件型号: MSP430F6779
主题中讨论的其他器件: MSPDS、MSP-ISO、 UNIFLASH、MSP-EXP430F5529LP

您好、

我遇到了系统检测到 HID 器件但无法连接的问题。 器件会显示在器件列表中、但任何建立通信的尝试都会导致“无法连接“错误。

按照以下链接的说明操作:
https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/EnergyMeasurementDesignCenter/1_40_00_03/release/EnergyMeasurementDesignCenter_1_40_00_03/docs/users_guide/html/Energy_Measurement_Technology_Guide_ html/markdown/ch_intro.html

您能否建议可能的原因或故障排除步骤?
1.在 Linux 中是否存在可能导致此问题的固件配置或描述符设置?
2.是否存在与此行为相关的已知驱动程序或 USB 堆栈问题?
3.提及 Windows 操作系统和 Linux 操作系统所需的依赖项

非常希望提供任何指导或示例代码参考。
谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当您尝试另一台计算机时、是否会发生这种情况?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    它在安装 MSPDS 依赖项驱动程序后正在进行连接。  

    现在问题是
    如果我们将 EVM430-F6779 连接到 MSP-ISO、连接到 Launchpad 和 EMDC。 (按照设计中心 GUI 中所述进行连接


    但在“EMDC Results(EMDC 结果)“选项卡中看不到这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试过使用其他计算机?

    我不确定这是否与您的硬件有关、或者是否与您的计算机有关。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我尝试连接到不同的硬件。
    在 PC 中设置环境所遵循的步骤如下:
    1.已安装 EMDC。
    2.已安装的 UniFlash。
    3.已安装的 CCS。
    4.已安装 USBDS.
    这个软件是否足够?

    我 对硬件进行编程所遵循的步骤如下:
    1.已为 LaunchPad 连接所有跳线、对 MSP-EXP430F5529LP 进行编程。
    2.已对 EVM430-F6779 进行编程、并将所有跳线连接到对 EVM 进行编程。
    3.再次,编程  MSP-EXP430F5529LP(我不知道,不记得为什么,但在论坛的某个地方阅读)。

    在使用上述步骤时、我们可以看到 UniFlash 中的硬件(启动和 EVM)检测。 加载图像并连接 230V 电源后  
    我在 EMDC GUI 中看不到校准结果。

    我遵循了设计中心 GUI 中的步骤、这是刷写电路板并查看结果的正确方法吗?还是我错过了一些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    点击“开始“后、您在校准屏幕上看到了什么?

    我知道您已经了解用户指南、因此我想比较您观察的内容与我们文档中的内容。

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/EnergyMeasurementDesignCenter/1_40_00_03/release/EnergyMeasurementDesignCenter_1_40_00_03/docs/users_guide/html/Energy_Measurement_Technology_Guide_ html/markdown/ch_designcenter.html#校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了相同的问题、但要进行校准、需要连接 HID 桥、因此校准屏幕是相同的



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我提供安装 de MSPDS 依赖项驱动程序的链接吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    MSPDS-USB-DRIVERS 驱动程序可以在此处找到 —  https://www.ti.com/tool/download/USB/1.0.1.2 

    可在此处下载调试堆栈 —  https://www.ti.com/tool/MSPDS 

    可参考 电能测量设计中心用户指南、了解 HID 桥部分