This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:辅助电源开关模块和组合编程器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6775A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1598135/msp430f6775a-auxiliary-supply-switch-module-and-gang-programmer

器件型号: MSP430F6775A

您好:

我们有一个使用开发的应用程序 MSP430F6775A 。 与大多数其他 MSP430 MCU 不同、该器件包含 内部辅助电源开关模块 。 如方框图所示、处理器的主电源是从中选择的 DVCC、AUXVCC1 和 AUXVCC2

在我们的应用中:

  • DVCC 由 230V VAC 电源供电并调节至 3.3V

  • AUXVCC1 连接到 A 3.6V 电池 并在主电源不可用时为 MCU 供电。

  • AUXVCC2  未连接。

在此 MCU 的生产编程期间、我们可以从提供电源 Gang 编程器 或使用 车载电池 。 我对这两种情况都有疑问。

场景 1:Gang 编程器供电

当电源由 Gang 生成时:

  1. 应该 JTAG 引脚 2 (GANG 通过该引脚为目标供电)可以连接到 DVCC VDSYS 、辅助电源开关的输出是什么?

    • 如果辅助电源开关在 JTAG 编程期间正常工作并处于运行状态、则连接到 DVCC 有道理的。

    • 但是、如果该模块在编程期间处于非活动状态、则应连接到 VDSYS

    遗憾的是、数据表不提供 JTAG 编程期间此模块的状态或行为的任何信息。

  2. 在相同的情况下、是否可以将 GANG 电源引脚 (JTAG 引脚 2) 连接到 未使用 AUXVCC2 引脚、这样当既不存在主电源也不存在电池时、MCU 会通过该引脚由 Gang 供电?

场景 2:内部供电、由联动装置感测到

在这种情况下、MCU 通过主电源或电池在内部供电、组合仅检测目标电压。

  • 在这种情况下、应是 JTAG SENSE 引脚(引脚 4) 要连接的对象 VDSYS

  • 但是、如果辅助电源开关在编程期间不工作、编程器可能无法检测到任何接通的电压 VDSYS 、这可能导致编程操作失败。

向显示了所有 TI JTAG 编程文档  忽略包含辅助电源开关模块的 MSP430 器件 而且没有针对这种情况提供指导。 请您对此作出澄清 将 Gang 编程器与此 MCU 配合使用的正确和建议方法 考虑到辅助电源架构。

提前感谢您的支持。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    器件会根据电源电压最高来选择要使用的电源。 我会选择一个在编程时可以将 Gang 连接到的电源。 只要施加了电压、就应该能够对器件进行编程。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我已经看到了这一节,但它没有完全回答我的问题。

    根据该段、如果我们为供电 AUXVCC2 但不能 DVCC AUXVCC1 MCU 不能通电、正确吗?

    根据您的陈述、我理解 辅助电源模块 在 JTAG 编程期间保持正常工作。 指定 场景 1. 、这是否意味着 Gang 编程器应该为其中之一供电 DVCC AUXVCC1 和用于保护的二极管? 它应该如此 从不 直接向供电 VDSYS 、因为 VDSYS 是辅助电源模块的输出和 MCU 的内部电源轨?

    指定 场景 2. 、如果上述假设正确、应由 Gang 编程器直接感应电源电压  VDSYS

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) MCU 需要为 DVCC 或 AUXVCC1 上电才能启动

    2) 编程器应连接到 DVCC 或 AUXVCC1、以便器件可以启动进行编程

    3) 通常、在 VDSYS 上只放置一个电容器、因此我会从 DVCC 或 AUXVCC1 进行检测  

    马修