This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:MCU 功率耗散

Guru**** 2925460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1599351/msp430f5310-mcu-power-dissipation

器件型号: MSP430F5310

您好、

功率耗散可通过得出

TJ=Ta+(Pd * Thja)

我的问题是如何计算/计算微控制器的功率耗散

我知道 MCU 电源来自 PCore、Pperipheral、还有其他问题吗?

而对于 pcore=什么是公式?

pperipheral=公式是什么?

以及需要考虑的任何其他公式或因素

请提供一个数字示例来阐明这一点

此致

Jonathan Kabangu

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:
    您可以在数据表的 5.6 热阻特性部分中找到有关功率损耗的更多信息:

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复

    我的问题是主要影响功率耗散的因素

    这是公式

    您能为此提供帮助吗

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:
    MSP430 中的功率耗散 需要 热阻 和 结温等因素。 让我看看我能否从我的团队成员中找到一个公式。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    是的、公式也很有用、是一个使用它的快速示例

    谢谢

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题与功率耗散有关、但该公式适用于温度。 南...

    功率耗散很小。 小于 20mW。 (5.4,工作模式电源电流)即使结至环境热阻相当高(因封装而异)、温升仍然很小。 0.02W * 63 C/W
    因此不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    初始问题是功率耗散的影响因素  

    内核、开关频率、GPIO………还有什么?

    换言之、我正在寻找在分步计算进行最坏情况电路分析时适用的公式

    我希望这能使它更清楚,谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该数据表显示了 MSP430 的工作模式电源电流。 这不包括驱动外部器件所需的电流、因为 TI 不知道这是什么。  

    MSP430 是一款如此低功耗的器件、您需要付出很大的努力才能使器件变热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要使事情变得过于复杂。 只需测量并对进入器件的所有电流*其电压求和、然后减去离开器件的所有电流*电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith / David:

    感谢您的反馈和见解、

    公式明智您会说这是正确的一个:

    总功率耗散= VDD 的*IDD ( 磁芯 )+CL* VDD^2*fsw( 开关电源 )+ VOH*IOH( GPIO )

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOH*IOH 为您提供动力。 而不是 MSP430。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想应该是 MCU 内部的插件

    将为 VCC - VOH、例如 3.3 - 2.9V = 0.4V

    IOH??