This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:将 MSPFR6047 替换为 MSP430FR5043

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR5043, TIDM-02005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1600265/msp430fr5043-replacing-mspfr6047-with-msp430fr5043

器件型号: MSP430FR5043
Thread 中讨论的其他器件: MSP430FR6047TIDM-02005

尊敬的工程师:

我一直在使用开发水表 MSP430FR6047 我使用了中的参考设计 TIDM-__LW_AT__‑1019 用于我的硬件设计的评估板。 ‑、我们现在需要将 MCU 更改为最简单且成本最低的 2 μ C 版本 MSP430FR5043。 因此、我有以下问题:

 

1-在 TI 网站上、我看到有一个适用于此器件系列的参考设计 (tidm‑02003)。 但是、本参考设计使用了 MSP430FR6043IPN 、是 ‑Ω 引脚 器件、而 MSP430FR5043 是 A ‑Ω 引脚 频率。 由于引脚数和封装布局不同、这两款器件似乎有很大不同。

请告知我们建议您使用哪种参考设计来开发 水表‑设计 基于 MSP430FR5043。

image.png

 

 2-关于 USS 库 ‑CCS 中的水表或水表应用:我可以以该工程为例吗 “FR6047_USSSWLib_TEMPLATE_EXAMPLE"</s>“ 、从更改项目属性中的设备 MSP430FR6047 最终目的 MSP430FR5043 希望它能正常工作? 或者 FR5043 是否需要进行其他修改?  

image.png

 MSP430FR5043 是 最简单、最‑、最低 2 μ F 成本 ‑微控制器适用于使用 USS 的水表应用、或者 MSP430 系列中是否有更便宜的器件仍支持 USS 测量?  

 

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    [报价 userid=“600403" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1600265/msp430fr5043-replacing-mspfr6047-with-msp430fr5043

    请告知我们建议您使用哪种参考设计来开发 水表‑设计 基于 MSP430FR5043。

    [/报价]

    请参阅以下文档 https://www.ti.com/lit/an/slaaes9/slaaes9.pdf 中的第 4.1.2 章、推荐的参考设计为 TIDM-02005。

    我能否以示例项目为例 “FR6047_USSSWLib_TEMPLATE_EXAMPLE"</s>“ 、从更改项目属性中的设备 MSP430FR6047 最终目的 MSP430FR5043 希望它能正常工作? 或者 FR5043 是否需要进行其他修改?  [/报价]

    此外、您还可以参阅 https://www.ti.com/lit/an/slaaes9/slaaes9.pdf 第 4.1.2 章中的软件修改指南。

    是 MSP430FR5043 最简单、最‑、最低 2 μ F 成本 ‑微控制器适用于使用 USS 的水表应用、或者 MSP430 系列中是否有更便宜的器件仍支持 USS 测量?  [/报价]

    是的、FR5043 经过成本优化。

    此致、
    彼得

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您发送编修。 感谢你的帮助。

    您能否确认 MSP430FR5043 不需要任何外部 AFE 电路?

    此致、

    Behnam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Behnam:

    根据 TIDM-02005 参考设计中的图表MSP430FR5043 无需 为使用额外的 AFE 电路 水表应用

    此致、
    彼得