This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1611:MSP430F1611IPM:AVCC 压降

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1599878/msp430f1611-msp430f1611ipm-avcc-voltage-drop

器件型号: MSP430F1611

你(们)好

MSP430F1611IPM 用于如下所示的电路。

MSP430F1611.png

 

ADC 每毫秒运行一次、没有使用 DAC。

在此电路中、AVCC 以 2.2 毫秒到 1.8 毫秒的间隔周期性下降 16mV。

scope_563.png

 

如何避免跌落?

谢谢。此致、
Okada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引起的辐射剂量是多少? 或由外部引起的跌落?

    您可以尝试增大去耦电容来提高性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    添加 100μF 电容器并进行测量后、压降消失。

    问题是否可以由 MSP430 本身来考虑?