This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6045:时钟抖动

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1601677/msp430fr6045-jitter-in-my-clock

器件型号: MSP430FR6045

您好、

如果抖动、我们看到的结果正常、请告诉我。
以及我的精度会受到多大的影响  
我从控制器的引脚 95 获取时钟信号
可接受的抖动量、而不会受到流量精度的影响

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这张图无法显示抖动。 这是每个周期时序的细微差异。  

    这时会出现振铃。 这可能由示波器探头导致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:
    我说的是 STD DEV、从图片上可以看出  
    这就是我们测量抖动的方式  
    正如我的 Keysight 抖动测量视频所述
    在 DSO 中使用时钟连接选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我可以获得相同的响应吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有时钟抖动对最终测量结果影响的相关数据、但如果您使用与 EVM430-FR6047 类似的晶体、    如果具有正确的设置、通常您将获得 www.ti.com/.../slaa837a.pdf 第 1.2 章中所述的精度。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter  
    在 EVM430fr6047 中使用谐振器、而不是晶体  
    因此,从你的发言,我可以得出结论,如果我使用相同的谐振器,我可以达到你提到的精度。
    您能否指定精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉排印错误、它是谐振器

    由于水流测量是一个系统性工程、因此很难直接获得最终精度、因为除了测量之外、还需要考虑您的仪表设计、传感器、校准等 但是、在我们的器件部分、我们在 数据表中提供了一些重要规格 、例如小于 25ps 的 dToF 精度、这会直接影响流量计算。  

    我相信这个主题 MSP430FR6043 :高精度水表 给出了一个很好的解释的准确性,你可以参考。

    此致、
    彼得