This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1101:ZEROCODE

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, MSPM0C1104, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1598502/msp430f1101-zerocode

器件型号: MSP430F1101
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306MSPM0C1104MSP430F5529

您好:

因此、我对 MSP0zerocode 产品的“快速入门“感到非常兴奋、而且到今天就完成了!

这种情况下,文龙也不知道。

我没有收到桌面图标。我没有看到任何 exe 文件来启动任何与 MSP430 零代码相关的工具。

快速开始阅读是奇怪的 unti!!

似乎我没有做任何正确的开始。

帮助!

我下载了

C:\Users\robining\guicomposer

 

包含内容

image.png

之后该怎么办?

感谢您对使用零代码器件进行真正的“快速启动“所提供的任何帮助。 项目:连接多个测量工具和测试板,无需使用昂贵的传统 GPIB 世界产品进行测试和数据数学/ dispaly 自动与零 OCDE。

(笑

R

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    请在此处使用在线版本 https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSPZeroCodeStudio/ver/1.2.0/ 

    本应用手册介绍了如何使用it.https://www.ti.com/lit/ab/slaaet3/slaaet3.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gary:

    我已经阅读尝试了在线版本。

    但尚未能够启动该项目。

    是否有可下载的版本?
    这样就可以事先探索整个工具、从而掌握整个想法。

    此外,还有象征意义,图形,人们必须知道。 GUI 的语法。

    哪个文档提供该功能?
    Thnx

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Zero Code Studio、仅支持 MSPM0 器件、不支持 MSP430 器件。 因为 MSPM0 会有更强大的外设和更便宜的价格、为什么不选择 MSPM0? 对于 MSPM0、还支持 sysconifg、帮助您根据需要按图形配置外设。

    https://www.ti.com/video/series/development-with-sysconfig-mspm0.html?keyMatch=sysconfig&tisearch=universal_search 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430 是一个拼写错误。

    我的意图是使用  MSPM0。

    但仍然没有进展一点!

    #1 问题是我仍在寻找可下载的工具来使用。

    因为我在 3 个不同的地方工作与 3 个不同的 lptop/PC 等

    通过下载的工作,可以轻松地从一个切换到另一个。

    在线或云...不知道是否可能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在 myside 工作。

    首先、我从此处 https://www.ti.com/tool/MSP-ZERO-CODE-STUDIO 下载该软件 

    安装该软件后、我保留了默认安装路径、并在中找到软件快捷方式

     C:\Program Files (x86)\MSPZeroCodeStudio\MSPZeroCodeStudio Texas Instruments

    双击它 、我就可以正常使用它。

    请按照上面的步骤操作、并告知哪一步阻碍了您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 确实如此。

    我注意到,我必须做很多家庭工作来弄清楚我的系统是如何设置的,虽然!

    这需要浏览 1300 页文档的一个很好的部分( mspzero 用户指南)...

    让我看看...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、用户指南是一个很好的开始、您可以逐步使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gary:

    愉快的假期

    您对 UG 中以下句子的理解是什么:

    “在某些器件中、不支持外部 VCORE 电容器。“

    确实是非常奇怪的句子。 对我来说、这是一个拼写错误。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gary:

    愉快的假期

    您对 UG 中以下句子的理解是什么:

    “在某些器件中、不支持外部 VCORE 电容器。“

    确实是非常奇怪的句子。 对我来说、这是一个拼写错误。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gary:

    愉快的假期

    您对 UG 中以下句子的理解是什么:

    “在某些器件中、不支持外部 VCORE 电容器。“

    确实是非常奇怪的句子。 对我来说、这是一个拼写错误。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    这意味着对于 MSPM0L1306 等某些器件、需要外部 Vcore 电容器、如下所示

    但与 MSPM0C1104 一样、不需要这种设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gary :ok, thnx 澄清了  1104 设备奇怪的句子。

    现在还有一个问题:我们的应用程序的关键。 我们的“子卡“必须很小、但必须至少有 4 个 USB 连接器。 其中一个将用于 PC 主机。 另外 2 个用于连接 2 台只能使用 HPIB 协议的仪器(如果您喜欢的话,可以使用 IEEE488 )。 第四个接口用于连接示波器、以便在由 MCU 介导的 PC 中进行数据转储。

    是否有一个罐头块用于此目的的精神“零代码“? 也就是说,我们拖放这样的块,例如 UART<<-->>USB 转换?

    我注意到有用于这种用途的芯片...但我相信 MCU 可以轻松处理这种基于 UART-USB 软件的“桥接器“...我们不需要高速。

    如果您给我发送电子邮件、我可以更清楚地分享系统设计和功能说明。

    -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标准配置尚不支持 USB 模块。 对于我们的 MSP430、像 MSP430F5529 这样的 USB 器件目前可以用作设备模式。 我们的 MSPM0 系列 USB 器件即将推出、但仅提供一个 USB 端口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    我可以找到用于 仿真 USB 协议的 python 脚本。 它将类似于 MCU 中的“状态机“。 您能否像在 Simulink 中一样在零代码 MCU 中创建自定义“块“? 然后拖放系统框架、与 MCU 资源互连、将 GPIO 作为 USB 端口输出? 换句话说、零代码 MCU 是否允许将一组 GPIO 格式化以充当 USB 数据源?

    也许甚至 Flojoy 都可以在 python 中完成仿真和代码生成工作。 然后将其移植到 MCU zerocode 中?

    请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是不可行的。 对于 USB D+ D-是差分信号、速度约为 12MHz、很难通过 GPIO 进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary

    我遇到了 MSP0G5187 中提供的 TinyUSB、并浏览了相关的整个文档。

    那么、这是否意味着他们将有 zerocode GUI 可用于输出应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    对于  MSP0G5187 、确实有一个 USB 端口。 但零代码工具现在不支持该功能、我建议使用 CCS SDK 中的演示代码开始使用该功能。