This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:GUI 问题

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1605484/evm430-fr6047-issue-with-gui

器件型号: EVM430-FR6047

TI 地狱支持、

我已将 Evm430-FR6047 与 2 个音频换能器连接到 J8 引脚。我已配置 GUI 并分析了 GUI 的波形。然后、我尝试将电路板与 CCS 连接并构建并刷写电路板。现在、当我将电路板连接时、它未连接、就像等待器件一样。我现在应该如何将 GUI 与电路板连接起来 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享以下链接来获取 GUI USS 演示代码固件、该固件可用于在 CCS 中刷写电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    对于 USS 演示、您可以在以下链接中下载。  USSSWLib 02_20_00_15

    对于连接问题、您可以对器件重新供电、重新打开 GUI、然后再次尝试连接。

    此致、
    彼得