This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507:启用 HFXT

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1605112/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507-enable-hfxt

器件型号: LP-MSPM0G3507

尊敬的 TI 支持团队:

借助评估板、我想使用输出 PWM 具有较小偏差的 HFXT 外部晶体。 如图所示、HFCLK 已启用、但据说它并非来自任何事物。  

image.png

image.png

如何解决此问题?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:
    您可以使用 SDK 中的 SysCtl_hfxt_run 作为参考、以避免出现此错误消息。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我发现了这个问题。 因为我不熟悉该工具、所以我没有看到有时钟树配置。 我尝试在参数视图中进行配置、但启用了时钟树复选框... 如果可以改进更新行为、那将会很好。 时钟树的变化->更新“参数视图“、反之亦然。

    此致