This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:尽管上一步出现故障、但仍存在安全器件

Guru**** 2927040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1599665/msp-gang-secure-device-occurring-despite-previous-step-failure

器件型号:MSP-GANG

您好:

我有一位客户已通知我以下现象:

当他们发送启用了安全器件设置的主进程命令到 MSP-GANG (HW/Ver1.05 FW/Ver01.03.00.00) 并执行整个编程序列时、在大约 0.1%的情况下、他们会获得不良反馈(累积 Gang 掩码)、并且他们报告在这些情况下安全保险丝正在熔断。  

他们确认了以下几点:

  1. 写入的软件不再使用函数、而是替换其 MSP430G2402IPW14 会导致 PCB 正常运行。
  2. 当他们尝试重写软件时、 将显示安全锁警报。
  3. 他们观察到、当在禁用安全锁定设置的情况下重复写入 MSP430 时、验证步骤失败。

基于上述情况、他们有以下问题:

问:即使先前的验证步骤失败、安全设备设置仍然会熔断保险丝吗?

 

如果您需要任何其他信息、敬请告知。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否帮助解释一下有关如何使用 MSP-GANG 的更多详细信息? 什么是“发送 mainprocess 命令“? 什么是“累积帮派掩模“?  

    关于“熔断保险丝“、您能否提供更多详细信息?

    您能给我展示一下 MSP-GANG 设置 — GUI 上的配置设置。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Janz Bai、

    感谢您的答复。

    在这个时候,我原来的帖子的细节是我被告知的范围。

    我将要求提供必要的信息。 但是、我和我的客户 休息到 1 月 5 日。

    对不起,我不能提供你要求的信息,直到 1 月 5 日的一周最早.

    很抱歉耽误你的时间,但我期待你将来的支持。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢。 没关系。 获得更多信息后、您可以在此处回复我。

    BR、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Janz Bai、

    我将向客户请求 GUI 设置。

    在此期间、请允许我回答你的其他问题。

    1.什么是“发送 mainprocess 命令“?

    •  根据用户指南、mainprocess 命令开始 Gang 编程周期。
      • 为了简单起见、我认为将其等同于“执行“命令是可以的。

    2.什么是“累积组掩码“?  

    • 根据用户指南、它是一个包含目标器件状态信息的字节。

    3.关于“熔断保险丝“,请您提供更多详细信息吗?

    • 由于 MSP-GANG 的“安全器件“设置、安全保险丝(实际的聚合物物理保险丝)会熔断、从而使 MSP430 永久锁定。

    问题在于“安全器件“命令似乎已执行  不过 之前未通过“验证“步骤。 因此、确认是否在“验证“步骤失败的情况下执行“安全器件“命令(“安全器件“是否独立于前一个“验证“命令执行?) 电平转换器。  

    感谢您的持续支持!  

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Janz Bai、

    我收到了 GUI 屏幕截图以及来自客户的一些额外信息。 我将在本帖子的末尾包含 GUI 图像。

    我的客户使用 Raspberry PI 向 4 个 MSP 组发送主处理命令、一次总共写入 28 块 PCB。

    要写入的 MSP-GANG 与 PCB 之间的连接是使用~4 英尺长的电缆完成的。

     有关 GUI 上的 MSP-GANG 配置设置、请参阅下图。

    如果您需要任何其他信息、敬请告知。  

    谢谢!

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉晚回复。  

    首先、我认为~4 英尺长的电缆太长。 这会使通过 JTAG 或 SBW 进行的代码编程变得不稳定。

    其次、关于命令行问题和更详细的设置、您可以尝试使用以下电子邮件联系: support@elprotronic.com

    我想他们可以对 MSP-GANG 的设计详情给出更多评论。

    此致、

    Janz Bai