This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047 EVM

Guru**** 2781865 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1592546/msp430fr6047-msp430fr6047-evm

器件型号: MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

我使用 MSP430FR6047 EVM 作为参考设计了一款使用 MSP430FR6047 的水流量计、因此可与超声波传感设计中心配合使用。 请参阅 ADC 采集和为“Delta ToF“捕获的波形。 噪声水平相当高。 附件是固件中使用的 USS_userConfig.h。  

任何有关导致高噪声水平的原因的建议

USS_userConfig.h 

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里的 ADC 波形不好、您能否展示配置图以及使用的转换图?  

    您能否共享您的硬件连接? 包括水管。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅我的评论如下:

    良好的波形作为基准:

    1) 固定压电式传感器的最佳方法是什么。 是否有推荐的粘合剂?

    [AN]对于计量传感器,功率小,因此不会有机械外壳,用 一些简单的方法就可以了。

    2) 如何提高超声波传输强度? 我是否可以使用缓冲器来驱动传感器 (5V 或 12V)
    【回答】是、但您将需要外部电路、MSP430FR6047 EVM 仅支持 3.3V。

    3) 如果上行和下行换能器都连接在同一个框架上,超声波振动不会通过框架或管道侧壁传导吗?

    不会产生影响、这是一个常见用例。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的答复。 我已经改善了噪声水平,并设法获得了更好的波形(降低初始直流失调电压)和更低的增益,从 30.8dB 到 15.5dB。  
    我正在考虑使用以下 MSP430FR6043 EVM 的设计、并在我的新原型上的 MSP430FT6047 上实现该设计  

     相同的 IO

    P6.7 - RxEn
    P3.6 - RxSel1
    P3.7 - RXSel2

    和  

    #define USSSWLIB_ENABLE_EXTERNAL_Circuit_CONTROL             对

    请问我是否能够使用 6047 流量计上的 6043 等外部驱动器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    对于流量计、您不需要这个外部 AFE、信号质量足以进行采集。

    如果您要使用该外部 AFE、我建议您直接使用 FR6043、这也可以支持流量计。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson

    谢谢。 如果使用 FR6043、在 dTOF 的分辨率方面我是否可以期望实现类似的性能。

    仅供参考、在我将增益从 30.8 降低到 15.5 后、噪音水平已得到飞跃和限制。 然而,我仍在寻找进一步改进它的方法. FR6043 会是一个不错的选择,或者我还没有从 FR6047 中提取出来。 非常感谢您的建议

    此致

    Albert