This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:建议使用合适的晶体振荡器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1613436/msp430fr2433-suggest-a-suitable-crystal-oscillator

器件型号: MSP430FR2433

尊敬的专家:

我们希望寻求帮助,确认适合的替代 xtal osc 如下:

客户计划设计基于 MSP430FR2433 的产品、并遵循 LaunchPad 参考设计。 但是、无法找到 Epson 晶体 X1A0001410014。 您能否为这款晶体提供合适的替代方案?

此外、FC-135R 32.7680KA-A0 是否可以作为替代方案工作、32.768kHz±20ppm 晶体、12.5 pF 负载电容、50k Ω ESR、2-SMD 封装是否可以作为替代方案?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    MSP430 32kHz 晶体振荡器指南概述了有关晶体选型的一些建议:

    晶体规格与建议一致。

    此致、

    Owen