This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:为什么仍然出现此错误?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1614530/evm430-fr6043-why-does-this-error-keep-occurring

器件型号: EVM430-FR6043

image.png

在无管道、零流量条件下调试期间、出现了一种异常现象:两个传感器仅在直接相互相对放置时才接收信号。 如果间隔只有 2-3 厘米、信号接收将停止。 这是否是由于传感器未达到其共振点造成的? 但是、即使在主机上从最低设置到最高设置的频率扫描后、问题仍然存在。 这可能是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于在零流量条件下、通常不应该有此错误、请尝试检查换能器硬件连接或更改换能器以 再次执行测试、如果问题仍然存在、请与我分享 GUI 中的参数配置和 ADC 波形、我可以帮助检查配置是否有任何问题。

    此致、
    彼得