This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043 评估板上 HID 桥接芯片和 EZFET-LITE 芯片的源代码或固件映像

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1615299/evm430-fr6043-the-source-code-or-firmware-images-for-the-hid-bridge-bridge-chip-and-ezfet-lite-chip-on-the-evm430-fr6043-evaluation-board

器件型号: EVM430-FR6043
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

我当前正在评估 EVM430-FR6043 评估板。 我们已从官方网站下载 Gerber 文件、并相应地制作了原型电路板。 FR6043 的固件映像已通过与 UniFlash 结合使用的 MSP430-FET430UIF 调试器进行编程。 但是、为了利用 USS(超声波传感解决方案)功能、还需要 HID 桥接芯片和 EZFET-LITE 芯片。 您能告诉我如何获取这两个芯片的源代码或固件映像吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以在此处找到 EZFET-LITE 的最新固件:

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_ezFETLite/latest/index_FDS.html

    以及 HID 桥固件:

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/166/TI_5F00_MSP_5F00_HIDBRIDGE_5F00_eZFET_5F00_USS_2D00_EVM.zip

    希望这对您有所帮助!

     -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已成功C:\ti\msp\UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01\image\MSP430FR6043EVM_USS_Gas_Demo_EVM_v2_0_AFE3v3_02_30_00_01.txt将文件编程到 FR6043 中。 此外、我成功地\eZ-FET lite rev 1.10 Release Package\Firmware\EZFET_LITE_Rev1_1_3V3_TEST1_1.txt将文件编程到 EZFET-LITE 芯片 (U100) 中–但尝试编程EZFET_LITE_Rev1_1_BSL_1_1.txtEZFET_LITE_Rev1_1_FW_3_3_0_6.txt失败。
    最后、我成功地\TI_MSP_HIDBRIDGE_eZFET_USS-EVM\TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_03_00__BANSHEE-USS-EVM.txt将文件编程到 HID 桥接芯片 (U200) 中。
    但是、打开后C:\ti\msp\USS_02_30_00_03\USS.exe、选择“板为EVM430-FR6043“、然后单击、connect状态栏将显示:HID Bridge connected --waiting for device。 您能否告知此问题的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是需要检查的几个事项:

    • 确保 将电路板上的电源/模式开关设置到正确位置(如果我正确调用,则位于中心位置)
    • 检查 J5 跳线和其他电源配置跳线的位置是否正确
    • 检查计算机上的器件管理器、以确保在将电路板插入计算机时看到 MSP 应用程序 UARTx 和 MSP 调试接口

    -布赖恩