This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:用于 EVM 430 FR6047 的单个传感器设置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1606926/evm430-fr6047-single-transducer-setup-for-evm-430-fr6047

器件型号: EVM430-FR6047

您好、

我试图使用此板来分析传感器的发送和接收信号、这使用的是带有 USS GUI 的单个传感器设置、Osciloscope 也要用传感器引脚进行探测。  我已经尝试将换能器连接到 J8 引脚的 CH1。似乎在收到发送信号、但无法接收信号。如果我们需要使用单换能器设置、我们需要考虑所有修改。对于单换能器设置、我是否需要在 GUI 中更改任何内容? 如果任何人都有一些非常感谢的指导。 image.png

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM430-FR6047 主要用于双换能器(俯仰捕获)操作。 在默认硬件设置中、TX 和 RX 路径是分开的、因此如果您将单个换能器连接到 J8 CH1、您将看到 TX 突发、但 RX 路径不会自动连接回同一换能器。

    对于单传感器(脉冲回波)设置、通常需要:

    • TX/RX 开关(或保护电路)、以便共享换能器

    • 正确的布线、以在 TX 之后将换能器重新连接到 RX 输入

    因此、仅改变 GUI 是不够的。 USS GUI 已配置为使用双传感器、如果不修改硬件、回波就不会到达 ADC。  使用此 EVM(支持的设置)两个换能器、或如果您想对单换能器操作进行试验、则设计一个小型外部 TX/RX 开关电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我相信以下主题可能会对您有所帮助、其中包括必要的硬件和软件设置说明。

    EVM430-FR6047:单传感器设置

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已根据 CCS 中 USS conf ig 文件中的代码进行了更改、并构建了其显示的板、DNS 通道中没有信号作为错误出现。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    此错误通常是由以下根本原因引起的、请按照下面的说明进行检查、您可以在文档  Ultrasonic Sensing Design Center 用户指南 02.4.00.00 中找到

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在将 EVM430-FR6047 用于涉及 2.1MHz Audiowell 换能器的论文工程

    我们当前正在尝试单传感器(脉冲回波)配置。 但我们发现、 在默认硬件设置中、TX 和 RX 路径是分开的、因此如果将单个换能器连接到 J8 CH1、您将看到 TX 突发、但 RX 路径不会自动连接回同一换能器。从而阻止 ADC 在传输脉冲的同一通道上捕获反射回波。

    请您澄清一下:

    1. EVM430-FR6047 硬件是否能够在不修改外部硬件的情况下进行单传感器(脉冲回波)运行?

    2. TI 是否提供官方外部 TX/RX 开关或适配器板来为此 EVM 启用脉冲回波模式?

    3.   此类操作的推荐架构是否有任何参考设计?

      感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我已在您发布的其他主题中回答了此类似问题、我们可以在其中讨论、因此我将关闭此主题。 谢谢。

    此致、
    彼得