This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-PHONE:我们正在进行实验、以确定是否可以使用 CAPTIVATE(互电容法)检测软管内的气泡。

Guru**** 2814405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1615084/captivate-phone-we-are-conducting-experiments-to-determine-whether-air-bubbles-inside-a-soft-tube-can-be-detected-using-captivate-mutual-capacitance-method

部件号: CAPTIVATE-PHONE

大家好!

我们正在进行实验、以确定是否可以使用 CapTIvate(互电容法)检测软管内的气泡。
我将发送实验数据和图像,所以有人请回复我吗?
然后、请通过私人聊天或电子邮件与我讨论适当的设置和电极布局。
 
此致、
ITO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是与软管相互接触的结构。  请注意、使用 captouch 时的扫描速率。 它可以实现 1ms。

    这种沉睡的想法是什么? 检测阈值或有多少气泡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    感谢你的帮助。

    我通过私人消息发送了图像数据和采集的数据。
    您可以检查 Excel 文件、GUI 屏幕和.c 文件。
    我们假设试管中的最大液体流速为 1200 mL/h。
    关键是 MSP430 的扫描速度是否能跟上此流速。

    气泡会完全填充管道、这意味着管道内部会完全填充气泡。
    如果我们能检测到 5–10 毫米的气泡以这种速度流动,我们可以继续下一步。

    您能先告诉我们 GUI 上的适当配置设置吗?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容触控只能检查电容变化。 然后再深入研究具体设置。 您能分享一下您要测量的内容吗? 流速加快? 您还能从理论方面分享如何使用电容来指明要测量的参数吗?

    在这之后,我可以帮助你检查如何进行设置的 captivate 和它是否可能被实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    感谢您的答复。

    我们想检测管内是否有气泡。
    最终、我们只需要将二进制结果 (“存在“或“不存在“)传输到主机 MCU。
    我们不需要测量流速本身;但是、由于应用可以控制管道内的液体流速、
    即使气泡快速穿过管道、系统也必须能够检测到气泡。
    在这种情况下、最大流速为 1200 mL/h
    到目前为止、我们已经尝试了自电容方法、但我们无法获得计数值的足够变化。
    因此、我们现在正在尝试互电容方法。
    从 Excel 中的图形中可以看出、当气泡变小时、计数值不再发生变化。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    对于互模式、它比自模式更敏感。 我建议您尝试这种相互传感器类型。 如果传感器类型较长、则可以避免使用大气泡来产生大信号。

    这是管道上的传感器覆盖视图、我建议将每个传感器盖板大约 1/4 部分管道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhou:
    感谢您的答复。

    我们还需要能够可靠地检测大气泡、并且至少可以检测到 5-10 mm 范围内的气泡。
    很抱歉、以前没有明确传达此信息。
    即使使用 EVM、我们也能够检测到 50mm 的气泡。
    您提议的电极布局是否可以同时检测大气泡和小气泡?

    此致、
    ITO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于较大的传感器类型、更有助于对该范围内的电容求平均值。 如果缓冲区  都相同、则使用较大类型的传感器没有太大的意义。

    请理解、我们还没有进行此类应用、这完全取决于我的经验。 我可以给你一些方向,但你需要做一些测试,以找到最好的。

    我将从明天起休假 2-3 周。 请预计会有较长的响应延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    我们将在您返回之前验证电极模式。
    有一个美好的假期。

    此致、
    ITO