This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1121A:ROSC 用于控制 DCO 的公式?

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1617102/msp430f1121a-formula-for-rosc-to-control-dco

器件型号: MSP430F1121A

团队、

客户正在寻找一个公式来确定 ROSC 的尺寸。
ROSC 似乎对 DCO 的频率和温度漂移有影响、因此在试验之前、首先获得 ROSC 的特定理论值是有意义的。

我们可以分享一个公式吗? 或者一些有关根据 ROSC 值选择的说明?

我在以下应用手册中找到了有关 MSP430 振荡器的内容、但没有关于 ROSC 与 DCO 的具体信息:
MSP430 LFXT1 振荡器精度 — https://www.ti.com/lit/pdf/slaa225  
MSP430 32kHz 晶体振荡器 — https://www.ti.com/lit/pdf/SLAA322 
-控制 MSP430F11x 的 DCO 频率 — https://www.ti.com/lit/pdf/SLAA074 

(仅供参考 — MSP430x2xx(与 MSP430x1xx 相比)似乎具有工厂校准的 DCO、因此电压漂移和温度漂移最小、但这里的问题是关于 MSP430Fx1xx)。

提前感谢

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    根据器件特定数据表:

    《MSP430x1xx 系列用户指南》的该章节可能会有所帮助:

    至于 ROSC 值背后的原因、它本质上是中等地面平衡速度和功率。 电阻器充当稳定基准、以使器件与温度变化保持一致。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想知道 电阻变化对频率的影响。 例如、我想知道使用 200k Ω 电阻器的频率。

    您是否有此函数的模拟文件?

    感谢您的关注。

    此致、

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际频率取决于 DCO 设置、并不特别准确。 请注意 15%的容差。

    在相同的设置下、一个 100K 外部电阻器以大约 1.95MHz 的频率运行、内部 300K 以大约 0.75MHz 的频率运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    电阻变化将改变可实现的频率。 我们没有此函数的任何仿真文件。

    我们的数据表和测试仅表征并保证+/–15%的容差和器件特定数据表中列出的指定 ROSC 值。 我建议使用器件数据表中指定的 ROSC 值。

    此致、

    Owen