This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:如何在 CCS 中锁定或修复 SDK 版本

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1619007/mspm0g3519-how-to-lock-or-fix-the-sdk-version-in-ccs

器件型号: MSPM0G3519

如何在 Code Composer Studio (CCS) 中修复 SDK 版本? 目前、它会自动更改或提示切换到较新的版本。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    如果您想使用 SDK 的特定版本、可以忽略安装较新版本的任何提示。

    在 CCS 设置中、您可以看到安装了哪些 SDK 版本:

    可以通过删除文件路径中的目录来卸载不希望使用的任何 SDK 版本。

    在常规设置中、也可以取消选中此框、以便 IDE 不会自动检查更新:

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    您描述的过程已经知道。 但是、从根本上说、我们不能要求应用工程师手动安装或删除特定的 SDK 版本。

    我需要的是静态配置—一旦 SDK 版本固定、即使应用工程师安装了更新的版本、也应该会出现一个弹出窗口或提示、要求安装预期的版本。 否则、编译不应继续、因为仅针对该特定 SDK 版本发布了源代码。

    此致、
    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    您可以在项目属性中指定产品依赖项:

    我将与开发 CCS 的团队分享您的想法。

    此致、

    Owen