This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-PHONE:关于用于检测软管 (Q1–Q5) 中短气泡的 CapTIvate 互电极布局的说明

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1619508/captivate-phone-clarification-on-captivate-mutual-cap-electrode-layout-for-detecting-short-air-bubbles-in-a-soft-tube-q1-q5

部件号: CAPTIVATE-PHONE

尊敬的 Bill:

我正在重新发布以下主题、因为我在尝试回复时收到错误。  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1617474/captivate-phone-clarification-on-captivate-mutual-cap-electrode-layout-for-detecting-short-air-bubbles-in-a-soft-tube-q1-q5

这是上述的延续。  感谢您对 Q3-Q5 的澄清。

我们还有一些需要确认的要点、以便向客户提供正式的答案。

我们客户的开发计划即将到来、因此我们非常感谢您尽早做出答复(即使是简短的回答也非常有用)。

您能否确认以下几点?

 

  1. 对于“每个电极覆盖管的~1/4 “、“1/4"的“的确切含义是什么?

     -管周长(缠绕角度),直径,还是轴向长度?

     -哪个电极尺寸应该是~1/4?

  1. 在实验照片/示例中、GND 电极是如何连接的?

     -直接到系统 GND?

     -或分配给一个 CAP 引脚?

  1. 您能否阐明照片中的 TX/RX / GND 映射?

     -哪种铜箔是 TX、RX 和 GND ?

     -它们如何对应于原理图中的 CAP 引脚?

  1. 横截面草图只是一个概念工程图、还是与实际的照片布局匹配?

     -在真实的设置中, RX 和 GND 是否比草图中显示的更加分开?

  2. 对于这种气泡检测用例、GND 电极通常应连接到系统 GND (VSS) 是正确的吗?

谢谢、

Conor

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    遗憾的是、我没有足够的信息来说明由上一位工程师完成的此实验。 很抱歉混淆。

    此致、

    Bill