部件号: MSP430F6779A
我们在 EVSE 设计中使用 MSP430F6779AIPZ 设计。 每当我们使用万用表或示波器探测任何引脚时、控制器有时会复位、当我们探测复位信号时、波形如下所示。
有时控制器也会损坏、我不确定这可能是原因。 如果需要更多详细信息、请告知我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号: MSP430F6779A
我们在 EVSE 设计中使用 MSP430F6779AIPZ 设计。 每当我们使用万用表或示波器探测任何引脚时、控制器有时会复位、当我们探测复位信号时、波形如下所示。
有时控制器也会损坏、我不确定这可能是原因。 如果需要更多详细信息、请告知我。
尊敬的 Owen Li:
我正在使用 Tektronix TPP0200 电压探头 (20MHz / 10Mohm /<12pF/10X/300V CAT II) 在 TP9(连接到 MSP430F6779AIPZ 的引脚 100)处进行探测。



希望现在您能看到所附的波形。
此外、 我已经尝试使用稳压电源通过外部 3.3V 电压为电路板供电、但当我触摸任何电压线/交流线路或触摸电路板上的任何引脚或焊盘时、问题仍然存在。
您好 Suresh、
在您的原理图中、我会在 RST 引脚上使用建议的 10nF (10000pF) 电容器、而不是 1000pF 电流。
我还将确保您拥有适当的去耦电容器。
根据您的波形、似乎向引脚施加了高达 5.46V 的瞬态。 首先、这超出了器件特定数据表中列出的绝对最大条件。 这很好地解释了器件复位或损坏的原因。
导致出现这些瞬态的原因是什么? 探测针脚时是否会发生这种情况? 是否发生了其他事件或操作?
此致、
Owen
您好 Suresh、
听起来这可能是电路板设计的问题。
需要考虑的一些事项:
如果您想审阅原理图、 请 将您的原理图与您当地的技术销售代表或现场应用工程师共享。
此致、
Owen