This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:输出电压不稳定

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1619024/tps62160-output-voltage-is-not-stable

器件型号: TPS62160

我在 EVSE 设计中使用 TPS62160DSG。 我正在提供 12V 作为输入、我希望 5.1V 作为输出。 为了获得 5.1V 输出,我已经调整了反馈电阻器,但我仍然没有得到 5.1V ,有时我得到 4.98V 作为输出. 我会附加该设计以供参考。 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    原理图看起来不错! 这可能是由于反馈电阻容差限制;确保反馈电阻器的容差小于 1%。 另外、请使用数字万用表精确在输出电压节点处进行测量、避免出现电阻压降!

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alla Ushasri、

    根据数据表中的建议、我将 PG 引脚连接到 GND。

     

    我使用 1%电阻器、并精确测量输出电压节点处的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    您能否打开反馈电阻器并通过提供输入电压来测量 FB 引脚电压!

    理想情况下、它应该为 800mV。

    此致、

    Usha。