This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP-GANG SD 初始化 46 错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1618856/msp430f5438a-msp-gang-sd-init-46-error

器件型号: MSP430F5438A

我们有一个带有*。hex 文件的 64GB SD 卡、以及从*。hex 文件生成的*。mspgangbin 和*。mspgangimage 文件。 我们了解到 MSP-GANG 工具的大小限制为 8GB。

将内容传输到使用 FAT 32 格式化的 8GB SD 卡后、我们将收到用户手册中的“SD init 46“错误代码或“Error # 046 - SD Card - Initialization Error“(错误# 046 - SD 卡 — 初始化错误)。

这是否严格来说是 SD 卡错误 — 如果是,什么可能导致错误-或者卡上的图像可能导致问题?

我们尝试了其他具有类似图像的 SD 卡、它们不会生成错误。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    当 使用 SD 来存储映像时、SD 卡的根目录中只能有.mspgangbin。 如果有多个二进制文件、则只会选择找到的第一个二进制文件(这可能不是按字母顺序排列)。

    您能否确认选择了正确的二进制文件?

    此外、您是否在其他 SD 卡上尝试过相同的映像?

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有回声或原因、但问题出在 SD 卡本身。

    我们有一些 Cactus 8GB 卡, 正常工作的其他目的,但 无论我们如何格式化它或把一个二进制文件在它上, 无法让 Gang 编程器接受 SD 卡.

    在过去,我们已经 成功使用 Onn 和 SanDisk 卡 — 即使在卡上的所有三个二进制文件。

    我们最终在亚马逊上得到了一些 Kexin 8GB 卡,工作正常 — 即使卡上的所有三个二进制文件。  

    Shrugμ s