器件型号: MSP430F5438A
我们有一个带有*。hex 文件的 64GB SD 卡、以及从*。hex 文件生成的*。mspgangbin 和*。mspgangimage 文件。 我们了解到 MSP-GANG 工具的大小限制为 8GB。
将内容传输到使用 FAT 32 格式化的 8GB SD 卡后、我们将收到用户手册中的“SD init 46“错误代码或“Error # 046 - SD Card - Initialization Error“(错误# 046 - SD 卡 — 初始化错误)。
这是否严格来说是 SD 卡错误 — 如果是,什么可能导致错误-或者卡上的图像可能导致问题?
我们尝试了其他具有类似图像的 SD 卡、它们不会生成错误。
谢谢你。