This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:用于 EVM430-FR6047 的 12-24V 电压传感器应用

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1622224/evm430-fr6047-12-24v-voltage-transducer-application-for-evm430-fr6047

器件型号: EVM430-FR6047

您好:

我们目前正在开发一种使用非常小的新型超声波传感器的新产品、这种传感器需要更高的电压激励信号才能正常工作。  实验中、24V 是理想选择、但它们可以在 12V 下工作。  我们传感器的激励频率围绕 1MHz、我们使用两个传感器(一个用于 Tx、一个用于 Rx)。  我们担心、对于给定通道、更高电压的激励信号可能会损坏 Rx 侧的 Rx 引脚、因为 Tx/GPIO 是电容耦合的。   

EVM430-FR6047 明确支持大约 3.3V 的低电压激励信号。  鉴于上述情况、我们有几个问题:

1.是否有任何演示表明 EVM430-FR6047 正在使用电压更高的换能器?

2.如果没有、我能否使用栅极驱动器、FET 和外部电源来增加 Tx 电压信号、并使用 CH0 Tx 和 CH1 Rx 进行传输时间计算?  由于 CH0 Tx/MSP430 会进行电容耦合、因此我们的 1MHz 激励频率将 12-24V 传递到 Rx、而这是不允许的、但我们可以将 CH0 固定为仅 Tx、将 CH1 固定为仅 Rx、从而隔离 24V。  隔离看起来就像这里附图。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我认为有一个参考设计 TIDA-01486 可指导 您实现高电压激励应用。

    此致、
    彼得