This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:MSP430 driverlib — 旧的库文件

Guru**** 2923440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1623078/msp430fr2033-msp430-driverlib---old-library-files

器件型号: MSP430FR2033
主题: MSP430WARE 中讨论的其他部件

您好、

我尝试在 TI 网站上搜索 MSP430 驱动程序库版本。 2.91.05.02.
很遗憾、我找不到要下载的链接。
我能否获得帮助以找到适用于 MSP430FR2033 的此版本 2.91.05.02 驱动程序库?

谢谢、
Ben

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    看起来我们目前没有维护旧版本。  是否有任何关于使用最新版本的问题?

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我们已将产品正式发货给客户、 其采用适用于 MSP430FR2033 的驱动程序库代码版本 2.91.05.02。  

    为达到合规性、我们需要验证驱动程序库代码的源代码是否来自 TI。 例如:该源代码是在哪里获得的/如何获得的。  

    因此、现在无法在我们的产品中实施最新版本。

    谢谢、
    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我将与内部团队进行讨论、看看是否有任何维护之前的 MSP430 driverlib 的旧链接。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、希望能尽快听到您的反馈!

    谢谢、
    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您可以下载 MSP430Ware 3_80_03_07 版本、其 driverlib 版本与您询问的版本相同:

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430Ware/3_80_03_07/index_FDS.html 

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Sal、感谢你的帮助!