This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:关于提高 CapTIvate 电外科噪声抗扰度的建议

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-PHONE, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1624093/msp430fr2633-advice-on-improving-captivate-noise-immunity-against-electrosurgical-noise

器件型号: MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-PHONE

您好、

我们目前正在评估 CapTIvate 电容式感应、作为内部评估的一部分、我们正在测试其抗噪性能、以抵抗电外科单元产生的噪声。

由于电外科设备产生的噪声在频率或强度上都不是恒定的、因此我们认为它类似于随机辐射 EMS 噪声。

在此评估期间、我们观察到、当噪声源处于活动状态时、CapTIvate 计数值会波动。 我们希望您提供有关如何尽量减少这种影响的建议。

下面是我们的测试设置和观察结果摘要。

测试概述

  • 目标:CapTIvate 电容式感应

  • 测试方法:使用放置在传感器系统附近的电外科噪声源进行评估

  • 评估指标:计数值的变化

测试配置

  1. 我们结合使用了 MSP430FR2633 与 CAPTIVATE-PHONE。

  2. 试管放置在 numericKeypadSensor 的通道 9 E06 上、与所附图像中的第 8 部分相对应。

  3. “Conversion Count“设置为 300、并执行了校准。 所有其他参数均保留为默认设置。

  4. 然后将试管充满盐水以完成设置。

  5. 日志采集已开始、在操作电外科装置时测量噪声。
    image.png

电外科单元测试条件

我们测试了模式、设置值和电缆相对于电极的方向的以下组合。

失速情况 消耗量 设置值 电缆相对于电极的方向
1. 切割 300 水平
2. COAG 120 水平
3. 切割 300 垂直
4. COAG 120 垂直

观察到的行为

  • 正常情况下、计数值是稳定的。

  • 当电外科装置运行时、计数值有时会显著波动。

  • 波动幅度根据噪声源的位置和方向而变化。

我们将附加测量图以供参考。
image.png

目前考虑的是硬件缓解

目前、我们要考虑的唯一硬件缓解措施是调整插入到发送和接收线路中的阻尼电阻值。

但是、如果 CapTIvate 中有任何推荐的内部参数设置(例如滤波,均值计算或与频率相关的设置)可以提高抗噪性、我们也想对此进行评估。

问题

  1. 是否有任何推荐的 CapTIvate 配置设置可以提高此类随机辐射噪声环境中的抗噪性能?

  2. 是否有任何推荐的硬件设计实践来提高抗噪性能?

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您有任何更新吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处启用抗噪功能、并根据需要更改过采样。  过采样越大、扫描速度就会降低。 这是最简单的方法。

    如果不起作用、请尝试使用 MSP430FR32676。 它是第 2 代器件、具有更好的抗噪性能。