This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:丢弃 MCU 闪存数据

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1624432/msp430f149-mcu-flash-data-losed

器件型号: MSP430F149

尊敬的专家

客户的产品在终端客户遇到故障、在故障排除过程中、使用离线刻录工具来读取 MCU 闪存。 发现闪存中的数据已更改为 0xFF。 下图显示了与普通板读取的闪存的比较。 目前、故障的具体原因尚不清楚、我们希望您能协助进行故障排除。 谢谢你

72eda42d-f10c-4391-8c43-67347441578b.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Collin、

    要使存储器全部为 0xFF、唯一的方法是从未编程过或被擦除。   

    您是否确定您曾经尝试读取记忆库的程序员、没有先擦除设备?  您能否使用工作关联单元测试相同的流程?  

    Thansk、

    JD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    感谢您的答复。

    目前、我们怀疑芯片的闪存数据可能已被擦除。 客户的应用是燃气表。 如果闪存由于异常而被擦除、TI 是否有办法确定可能对芯片或电路板的影响? 是否有硬件检测方法? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存的擦除可以通过外部操作 (JTAG、BSL) 或由其正在运行的程序进行。