This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249:MSP430F249TRGCR 热阻和功率耗散属性

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1630580/msp430f249-msp430f249trgcr-thermal-resistance-and-power-dissipation-properties

器件型号: MSP430F249

我无法在数据表中找到 MSP430F249TRGCR 热阻、最高结温或功率耗散值。 数据表中提到了“封装图、热数据和符号可从 www.ti.com/packaging“获取、但我也找不到这些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须在非常靠近边缘的位置运行 20 毫瓦才能造成故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何确定 20mW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图 2. 活动模式电源电流。 可假定为最坏情况。

    使用通常的 MSP430 习惯在低功耗模式下花费大量时间、几乎从未如此糟糕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David