This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:【错误报告】MSPM0-SDK v2.09+ MDK-ARM (Keil) 的 SysConfig 导入路径问题–已附加修复

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0-SDK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1628616/mspm0c1103-bug-report-mspm0-sdk-v2-09-sysconfig-import-path-issue-with-mdk-arm-keil-fix-attached

器件型号: MSPM0C1103
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、MSPM0-SDK

您好的团队、

这是代表客户发布的。

 

您好 TI 支持团队:

我想报告使用 MDK-ARM (Keil) IDE 时 MSPM0-SDK 和 SysConfig 之间的兼容性问题、以及经验证的权变措施和修复请求。

问题摘要

开始  SysConfig v1.26.0+4407 、安装结构已更改:

  • 一个新的 已创建\app 文件夹
  • package.json 已从根目录重定位到这个新的\app 子目录

但是、相应的 MSPM0-SDK v2.09.00.01 和更高版本未更新 Keil 集成配置文件、导致 MDK-ARM 中的 SysConfig 导入功能失败。

受影响的文件

<SDK_PATH>\tools\keil\MSPM0_SDK_syscfg_menu_import.cfg

电流 (BROKEN) 命令

Command=<SYSCONFIG_PATH>\nw\nw.exe <SYSCONFIG_PATH>

错误消息

无法从以下位置加载分机: 。 清单文件丢失或无法读取。

根本原因

命令行指向 SysConfig 根目录、但 packages.json(nw.js 所需的清单文件)现在位于\app 子目录中、因此无法访问。

经验证的解决方案
MSPM0_SDK_syscfg_menu_import.cfg 中的命令行更新为:

Command=<SYSCONFIG_PATH>\nw\nw.exe <SYSCONFIG_PATH>\app

只需将\app 追加到第二个路径参数。

验证

R ÖWhite check mark 经过测试和确认、可与以下产品配合使用:

  • MSPM0-SDK v2.10.00.04
  • SysConfig v1.27.0+4565
  • MDK-ARM v5.43a.
  • Windows 环境

公钥

请在下一个 MSPM0-SDK 版本中包含此路径更正、以恢复 SysConfig 与 MDK-ARM 的集成。

感谢您关注此问题。