Other Parts Discussed in Thread: MSPM0-SDK, SYSCONFIG
器件型号: MSPM0C1103
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、MSPM0-SDK
您好的团队、
这是代表客户发布的。
您好 TI 支持团队:
我想报告使用 MDK-ARM (Keil) IDE 时 MSPM0-SDK 和 SysConfig 之间的兼容性问题、以及经验证的权变措施和修复请求。
问题摘要
开始 SysConfig v1.26.0+4407 、安装结构已更改:
- 一个新的 已创建\app 文件夹
- package.json 已从根目录重定位到这个新的\app 子目录
但是、相应的 MSPM0-SDK v2.09.00.01 和更高版本未更新 Keil 集成配置文件、导致 MDK-ARM 中的 SysConfig 导入功能失败。
受影响的文件
<SDK_PATH>\tools\keil\MSPM0_SDK_syscfg_menu_import.cfg
电流 (BROKEN) 命令
Command=<SYSCONFIG_PATH>\nw\nw.exe <SYSCONFIG_PATH>
错误消息
无法从以下位置加载分机: 。 清单文件丢失或无法读取。
根本原因
命令行指向 SysConfig 根目录、但 packages.json(nw.js 所需的清单文件)现在位于\app 子目录中、因此无法访问。
经验证的解决方案
将 MSPM0_SDK_syscfg_menu_import.cfg 中的命令行更新为:
Command=<SYSCONFIG_PATH>\nw\nw.exe <SYSCONFIG_PATH>\app
只需将\app 追加到第二个路径参数。
验证
R Ö 经过测试和确认、可与以下产品配合使用:
- MSPM0-SDK v2.10.00.04
- SysConfig v1.27.0+4565
- MDK-ARM v5.43a.
- Windows 环境
公钥
请在下一个 MSPM0-SDK 版本中包含此路径更正、以恢复 SysConfig 与 MDK-ARM 的集成。
感谢您关注此问题。