This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103-Q1:引脚配置

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1634274/mspm0c1103-q1-pin-configuration

器件型号: MSPM0C1103-Q1

大家好、团队

我的客户 KyungShin 询问有关 PIN 配置的问题。

  1. SWDIO/SWCLK 可配置为 GPIO 或调试的函数?
  2. 用于 J 标签调试的 SWDIO/SWCLK 原理图设计指南。

如果需要更多信息、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    SWDIO/SWCLK 可配置为 GPIO 的函数或调试?

    可以、SWDIO 和 SWCLK 可配置为其他功能。 但请确保、一旦您禁用了调试功能并用于其他功能、SWD 端口就无法访问 MCU。

    用于 J-tag 调试的 SWDIO/SWCLK 原理图设计指南。

    请将 SWDIO 和 SWCLK 直接连接到接头。

    此致、

    Zoey