This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5633:具有≥16KB RAM 的 MSP430 USB 评估板

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-TS430PN80USB, MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1633134/msp430f5633-msp430-usb-evaluation-board-with-16-kb-ram

器件型号: MSP430F5633
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529MSP-TS430PN80USBMSP430F5659

您好:

我正在为一位正在使用 MSP‑EXP430F5529LP 的 MSP430 上评估 USB 功能的客户提供支持。

虽然 USB 评估本身可以正常工作、但 MSP430F5529 没有足够的 RAM 来用于客户的应用。 因此、我们正在寻找一个 TI 评估板(不一定是 LaunchPad)、它可以使用具有 16KB 或更高 RAM 的 MSP430 器件进行 USB 评估。

到目前为止、我们已经调查了:

  • 替换 MSP‑EXP430F5529LP 上的 MCU(不兼容)
  • 使用 MSPM0 器件(不可接受,因为客户特别需要 MSP430)

是否有任何可用的包含支持 USB 功能的已安装 MSP430(≥16KB RAM)的 TI 板?

如有任何指导或建议、将不胜感激。

感谢您的支持。

此致、
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    下面 列出了 具有 USB 功能的 MSP430 器件。 其中许多器件有超过 16KB 的 RAM。

    对于 LaunchPad、只有 MSP430F5529 具有专用的 EVM 和实验板。  所列的一些器件也可能与目标插座板 (MSP-TS430) 兼容。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您的答复。

    看来、唯一具有 USB 功能的 MSP430 采用 100 引脚封装、而看一下 MSP-TS430 电路板、MSP-TS430PN80USB 似乎可用、但 其对应的用于 100 引脚 MCU 的 MSP-TS430PZ100AUSB 等效器件似乎不可用。

    如果它不是专用 EVM 或实验板、也没问题、只要它具有 USB 端口来实现 MCU - PC USB 连接。  

    断定不存在此类电路板是正确的吗?  

    感谢您的持续支持。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、10 年前、我生产了 MSP430F5659 USB 就绪型板...

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    TI.com 上似乎不再提供目标插座板、但也可以从第三方供应商 处购买(我能够在 Octopart 上找到它、但没有 Digikey 和 Mouser)。

    MSP-TS430PZ100USB 的原理图和 BOM 可在 MSP430 硬件工具 指南的 B.36 节中找到。

    此致、

    Owen