This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:OOB 示例配置文件

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1637054/lp-mspm0g3507-oob-example-config-file

器件型号: LP-MSPM0G3507
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我想了解 OPA 和 ADC 的设置方法、但源代码中未包含配置文件。 是否可用?

同样、还有一些文档说 GUI 可供离线使用。 如何查找/编译?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我想看看 OPA 和 ADC 是如何设置的、但源代码中不包含配置文件。 是否可用?

    它放在 ti_msp_dl_config.c 中:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AMH-4.dghYK7ykAGG4SFYQ__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST&placeholder=true 

    因此、文档称该 GUI 可供离线使用。 如何查找/编译?

    我们可以从 Gallery:https://dev.ti.com/gallery/search/OOBE 下载 GUI 

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不需要.c 文件、我需要.syscfg 文件。 必须有一个、因为*是* ti_msp_dl_config.c!

    我知道我可以在设置代码中根据地、但这并不一定会告诉我如何设置*my* syscfg 以获得相同的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    OOB 示例是在没有 SysConfig  的情况下创建的、因为它需要自定义每个函数的初始行为。

    很抱歉给您带来不便。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 在类似的情况下、我所做的是为每个不同的场景创建各种 sysconfig、将 SysConfig 保留为我的默认场景、并将我在其他 sysconfig 中创建的 ti_msp_dl_config.c 中的代码提取出来以执行替代设置。